Loading
Caso di studio | Costruttori di macchine e apparecchiature
Recent ActivityRecent Activity

La produzione avanzata aiuta un OEM di assemblaggio avanzato a dimezzare il tempo di consegna

La produzione flessibile e avanzata ha permesso di risparmiare tempo di programmazione e ha consentito a Lanco Integrated di convertire la produzione per creare rapidamente macchine per kit di test per COVID-19.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Due uomini che lavorano alla costruzione di un prodotto

Sfida

  • Ridurre i tempi di consegna per produrre rapidamente macchine per kit di test rapidi per il COVID-19

Soluzioni

  • La produzione flessibile e avanzata ha permesso di risparmiare tempo di programmazione e di consentire al costruttore di macchine di adattare la produzione
  • I controllori CompactLogix™ hanno permesso a più programmatori di lavorare sulle macchine online, simultaneamente
  • Il software Studio 5000 Logix Designer® ha fornito un ambiente comune per gli utenti che programmano i controllori CompactLogix in configurazioni standard e di sicurezza

Risultati

  • La scelta di partner smart ha accelerato la fornitura di parti e soluzioni
  • I modelli e i prodotti standard hanno ridotto la fase di progettazione e i requisiti di formazione

Pochi produttori sono riusciti a sfuggire alla massiccia interruzione causata dal COVID-19. Nonostante l'impatto sulle operazioni, sulla catena logistica e sulle persone, le aziende coinvolte nella produzione di dispositivi di protezione e di trattamento medico critici hanno dovuto trovare il modo di rispondere rapidamente.

La necessità di agilità e resilienza ha richiesto ai produttori di pensare in modo nuovo a come risolvere le sfide immediate, considerando al contempo sistemi che affrontino le opportunità future, i cambiamenti della domanda e le sfide della forza lavoro.

In qualsiasi ambiente dirompente, imparare cosa funziona e cosa è possibile crea opportunità per le aziende per proteggere le operazioni e supportare i dipendenti durante una crisi, e poi creare un vantaggio competitivo futuro.

Lanco Integrated, un'azienda specializzata nella progettazione e costruzione su misura, è un ottimo esempio di come la flessibilità, la produzione avanzata e la gestione di catene logistiche complesse permettano a un'azienda di adattare la produzione e di rimanere al passo con le condizioni globali in rapida evoluzione.

Produzione flessibile e più rapida

Lanco, un'azienda specializzata nella progettazione e costruzione su misura, è abituata a gestire con attenzione un'intera serie di progetti con tempi di consegna rapidi. Le interruzioni delle attività, in questo caso una pandemia globale, hanno reso i tempi ancora più stretti.

L'utente finale di Lanco stava sviluppando kit a risultati rapidi per il test del COVID-19. Più velocemente Lanco poteva creare quella macchina, più velocemente poteva essere distribuita per salvare potenzialmente delle vite.

L'adesione al progetto avrebbe richiesto a Lanco di raggiungere nuovi livelli di produttività, di spingere i confini della produzione flessibile e di testare la catena logistica in modi nuovi.

Il team di ingegneri di Lanco si è affidato a Rockwell Automation per lo standard di controllo della macchina perché:

  • Le prestazioni e la velocità comprovate dei PLC hanno migliorato la velocità e la produzione
  • Capacità di calcolare correttamente la dimensione del motore per prestazioni di potenza di picco in applicazioni ad alta forza per migliorare l'efficienza e l'uso dell'energia
  • La durata del prodotto riduce i tempi di fermo non pianificati
  • L'uso di prodotti standard riduce i requisiti di formazione del personale

Lanco programma macchine con software e hardware Rockwell Automation® da oltre 30 anni, ognuna delle quali è una creazione personalizzata.

A causa dei tempi ristretti, i tecnici del progetto si sono affidati ai controllori CompactLogix per molte ragioni, la più importante delle quali era che si trattava dell'unica soluzione che avrebbe permesso a due programmatori di collaborare online e lavorare su un unico PLC contemporaneamente.

Inoltre, grazie alla lunga collaborazione e al successo ottenuto con Rockwell Automation, Lanco ha sviluppato una libreria di istruzioni Add-On, una soluzione preconfigurata per la lettura e la scrittura di tag RFID e il comando di movimenti di servomotori, riducendo i tempi di progetto fino al 50%.

La programmazione standard riduce i tempi di progettazione

Molti elementi del progetto hanno contribuito al risparmio di tempo che ha permesso a Lanco di completare un progetto tipico di 16 settimane in meno di otto settimane.

I servomotori MP-Series™ di Rockwell Automation con un attuatore pressa a vite a sfere lineare hanno fornito il fattore di forma con una forza adeguata per le dimensioni, con un facile montaggio. La progettazione del pacchetto, che garantisce che la vite a sfere e l'attuatore lavorino insieme, ha permesso a Lanco di risparmiare un tempo di progettazione significativo.

Per aumentare la semplicità e configurare, programmare e mantenere senza soluzione di continuità i dispositivi del sistema di controllo, Lanco si è anche affidata a:

  • Studio 5000 Logix Designer® software per gestire i controllori e progettare il sistema con sicurezza. Il software fornisce un ambiente comune per gli utenti che programmano i controllori CompactLogix™ in configurazioni standard e di sicurezza.
  • Terminali grafici PanelView™ Plus 7 per creare l'applicazione e semplificare la configurazione. Questi terminali includevano la connettività Ethernet e consentivano agli utenti di monitorare le applicazioni da postazioni remote.
  • Controllori CompactLogix™ 5370, con prestazioni più elevate, maggiore capacità, produttività migliorata e sicurezza avanzata.
  • Servoazionamenti Kinetix® 5500 EtherNet/IP per ridurre al minimo l'ingombro della macchina e semplificare il cablaggio del sistema.
  • I modelli standard hanno lavorato insieme per creare un'esperienza coerente per i programmatori e gli utenti finali, poiché molte delle macchine di Lanco hanno mantenuto un aspetto e una sensazione coerenti per decenni.

"In base alle prestazioni passate, potevamo fare delle ipotesi prima di avere la soluzione in mano: sapevo che ciò che il team stava offrendo avrebbe funzionato come previsto", ha dichiarato Chris Burton, responsabile del programma di controllo di Lanco. "Tutto ciò che riduce il rischio e la curva di apprendimento, sia per i nostri tecnici che per i nostri utenti finali, è prezioso. Questo, insieme alla durata e all'affidabilità della soluzione, ci ha dato la certezza che potevamo consegnare."

Per Lanco, la lunga collaborazione ha ridotto le ipotesi e le rifacimenti.

"Rockwell Automation e il distributore autorizzato Horizon hanno gestito i potenziali problemi per spostare rapidamente i componenti", ha aggiunto Nate Passmore, ingegnere meccanico di Lanco. "Tutti nella catena logistica hanno fatto la loro parte per ridurre i tempi di consegna. Abbiamo lavorato per il bene comune e abbiamo applicato questo approccio a tutto ciò che abbiamo fatto, ogni giorno."

Scoprite cos'altro sta facendo Rockwell Automation per supportare i nostri dipendenti, clienti e comunità in risposta al COVID-19.

I risultati sopra menzionati sono specifici per l'utilizzo da parte di Lanco dei prodotti e servizi di Rockwell Automation insieme ad altri prodotti. I risultati specifici possono variare per altri clienti.

Informazioni sui marchi:

Allen-Bradley, CompactLogix, Kinetix, MP-Series, PanelView Plus, PowerFlex, Rockwell Automation e Studio 5000 Logix Designer sono marchi commerciali di Rockwell Automation, ACE.

Pubblicato 13 agosto 2020

Argomenti: Costruttori di macchine e apparecchiature Life Sciences Convertitori di frequenza Controllori programmabili Studio 5000
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left La produzione avanzata aiuta un OEM di assemblaggio avanzato a dimezzare il tempo di consegna
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: