La tecnologia dei convertitori di frequenza che riduce al minimo la distorsione armonica aiuta a mantenere la qualità dell’alimentazione e la salute delle apparecchiature. Questo è particolarmente critico per le operazioni remote, situate lontano dalle fonti di generazione di energia, dove cali di tensione, armoniche e alimentazione non costante possono interrompere la produzione o danneggiare gli asset.
Cercate soluzioni di controllo motori con gradi di protezione adeguati all’ambiente e considerate soluzioni integrate che combinano convertitori di frequenza con altre apparecchiature di controllo in custodie robuste, per resistere meglio alle condizioni di queste realtà difficili.
Anche in ambienti estremi, i convertitori di frequenza possono aiutare gli operatori a massimizzare il tempo di operatività dove conta di più: alla fine del campo.
Perché i convertitori di frequenza sono essenziali
L’adozione dei convertitori di frequenza sta accelerando nel settore Oil & Gas per 6 motivi fondamentali:
1. Riduzione del consumo energetico mantenendo la portata e la pressione richieste
2. Affidabilità migliorata e minore usura su pompe e compressori
3. Qualità dell’alimentazione migliorata grazie alla mitigazione delle armoniche e alle capacità rigenerative
4. Controllo in tempo reale che risponde alle condizioni variabili del giacimento o del processo
5. Riduzione dei costi per il ciclo di vita grazie a una minore manutenzione e a una maggiore durata delle apparecchiature
6. Riduzione delle emissioni di carbonio tramite elettrificazione e ottimizzazione dell’utilizzo dei motori
Che il vostro obiettivo sia stabilizzare la produzione, ridurre il consumo di carburante, modernizzare le infrastrutture o raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, i convertitori di frequenza aiutano a ottenere un ROI misurabilein quasi tutte le applicazioni azionate da motore.
Dove si inseriscono i convertitori di frequenza PowerFlex®
A livello più alto, i produttori di Oil & Gas scelgono tipicamente la tecnologia dei convertitori di frequenza in base al profilo di coppia del carico:
Applicazioni a coppia variabile (pompa centrifuga, ventilatori, compressori)
Applicazioni a coppia costante (pompe alternative, pompe a cavità progressiva, pompe a stantuffo, pompe a vite)
- PowerFlex 753 convertitori di frequenza: questo modello è comunemente utilizzato nelle applicazioni di pompaggio, offrendo prestazioni affidabili e un valore interessante per applicazioni critiche nel settore Oil & Gas
- PowerFlex serie 755T convertitori di frequenza: controllo motori intelligente. Convertitori di frequenza ad alte prestazioni con controllo adattivo per coppia precisa, mitigazione delle armoniche, rigenerazione e supporto per sistemi multi-motore
- Convertitori di frequenza PowerFlex 6000T in media tensione e PowerFlex serie 755T in bassa tensione contecnologia TotalFORCE®sono basati su una piattaforma connessa che semplifica l’integrazione e accelera la messa in servizio. Automonitoraggio e analisi predittiva sono funzionalità standard, offrendo manutenzione proattiva e maggiore tempo di operatività
Avete bisogno di ottimizzare le vostre operazioni Oil & Gas? Trovate rapidamente il convertitore di frequenza giusto per la vostra applicazione. Provate il nostrostrumento di selezione drive.