Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Affrontare la sfida dei veicoli leggeri

Un ambiente di produzione flessibile consente ai produttori di automobili di soddisfare le nuove richieste di materiali – e di fornire veicoli con le caratteristiche che la preferenza del consumatore richiede a un prezzo che possono permettersi

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Affrontare la sfida dei veicoli leggeri hero image

La decisione di Ford Motor Company di promuovere in modo aggressivo il suo pickup F-150 del 2015 ha suscitato un dibattito pubblico sui vantaggi e i potenziali rischi della costruzione di veicoli leggeri.

Ma la verità è che le case automobilistiche di tutto il mondo stanno silenziosamente incorporando materiali leggeri da più di un decennio. La carrozzeria in lamina di metallo un tempo universale è stata sostituita da una miscela di fibra di carbonio, alluminio e acciaio ad alta resistenza.

E di fronte ai crescenti mandati governativi per una maggiore efficienza dei consumi, i veicoli più leggeri sono destinati a rimanere.

Infatti, uno studio condotto da Ducker Worldwide prevede che oltre il 75 percento dei pickup e il 20 percento degli SUV e delle grandi berline prodotti in Nord America avranno una carrozzeria in alluminio entro il 2025.

Oltre a ridurre l'impronta di carbonio di un'auto, i materiali più leggeri rendono le tecnologie di propulsione a basso consumo di carburante più attraenti per i consumatori che apprezzano le dimensioni ampie del veicolo, il comfort e le alte prestazioni. Un veicolo più leggero con un motore a 4 cilindri può riprodurre meglio le prestazioni di un V-8. Un telaio più leggero può accogliere meglio il peso aggiuntivo delle batterie dei veicoli ibridi ed elettrici.

I fornitori di livello, che conoscono il peso di ogni componente e sono sottoposti a un attento esame da parte delle case automobilistiche, devono adottare nuove strategie di progettazione e incorporare materiali più leggeri ogni volta che è possibile.

Per gli impianti automobilistici di oggi che producono più veicoli e varianti su una singola linea, i materiali più leggeri aggiungono ulteriore complessità a un processo già complesso.

Una linea di presse, ad esempio, può produrre una grande varietà di parti di carrozzeria – e una gamma di materiali diversi – ognuno dei quali richiede un cambio di stampo. La capacità di regolare rapidamente ed efficacemente le macchine è fondamentale per la produttività della linea.

A questo si aggiungono le pressioni di un mercato volatile in cui fattori esterni – come il prezzo della benzina – possono influenzare la preferenza del consumatore quasi da un giorno all'altro.

Senza dubbio, la flessibilità produttiva è fondamentale per la produttività ad alto volume e la consegna dei veicoli che i consumatori desiderano e possono permettersi.

Le soluzioni di automazione basate sul sistema Rockwell Automation Integrated Architecture® sono progettate per aiutare le case automobilistiche e i fornitori di livello a ottenere la flessibilità di produzione necessaria per soddisfare le richieste odierne. Questo approccio abilitato al controllo e alle informazioni utilizza una singola rete e semplifica più discipline, inclusa la sicurezza, in un unico pacchetto. E, forse, la cosa più importante è che consente un flusso sicuro e facile delle informazioni di produzione.

In altre parole, la nostra infrastruttura Connected Enterprise® aiuta a rendere meno complesso un ambiente di produzione complesso – e più efficiente e reattivo ai cambiamenti.

Scoprite come questo sistema di controllo flessibile ha contribuito a supportare la filosofia di produzione just-in-time di Toyota in un'officina di presse.

Scoprite di più sugli ambienti di produzione flessibili che aiutano le case automobilistiche e i fornitori di livello a rispondere alla sfida della leggerezza – e della complessità produttiva – negli impianti.

Pubblicato 16 novembre 2015

Argomenti: Automotive e pneumatici

Ed Johnston
Ed Johnston
Regional Industry Manager, Automotive & Tire, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Affrontare la sfida dei veicoli leggeri
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: