Loading
Blog | Rete industriale
Recent ActivityRecent Activity

Il 5G privato offre operazioni sostenibili e agili

Il 5G privato industriale è un fattore abilitante della trasformazione digitale per la produzione intelligente, che aiuta a ottenere risultati aziendali come la sostenibilità e l'agilità

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tecnologia ingegneristica e concetto di fabbrica intelligente 4.0 con grafica a icona che mostra il sistema di automazione mediante robot e macchinari automatizzati controllati tramite rete industriale.

EtherNet/IP è pronto per il Private 5G industriale

Il 5G è stato progettato da zero con l'obiettivo di garantire un'affidabilità ultra-elevata, una bassa latenza e un'ampia gamma di opzioni di spettro per soddisfare i requisiti esigenti dell'Industrial Internet of Things (IIoT) e dell'automazione industriale. Con spettro a onde millimetriche (mmWave) e reti private, il 5G offre questi vantaggi per applicazioni di controllo standard e di sicurezza con numerosi sensori, attuatori e controllori industriali. Il 5G promette di essere una tecnologia valida per potenziare e persino sostituire le tradizionali connessioni di rete industriale cablate – un punto di svolta in termini di costi, flessibilità, sostenibilità e time-to-market per le operazioni industriali in tutto il mondo!

Le politiche di sostenibilità stanno diventando sempre più importanti in tutti i settori industriali. Adottare politiche più sostenibili è vantaggioso per le aziende. Gli asset industriali fissi cablati (skid, macchine o apparecchiature) richiedono un'infrastruttura cablata costosa per le nuove installazioni; questo utilizzo di materiale ha un impatto negativo sulle iniziative di sostenibilità. Gli asset industriali fissi cablati influiscono anche sull'agilità delle operazioni industriali, impedendo una rapida riorganizzazione per rispondere a condizioni di mercato dinamiche. 

Tuttavia, l'intero settore manifatturiero ha dovuto riorganizzare le proprie operazioni industriali per soddisfare la domanda in continua evoluzione durante la pandemia globale: passando dalla produzione di bevande gassate a quella di disinfettanti, dall'abbigliamento alle mascherine mediche, dai componenti automobilistici ai ventilatori. La lezione è che agilità, efficienza, resilienza e sostenibilità nella produzione intelligente sono un imperativo nazionale fondamentale!

Ecco quindi il Private 5G industriale, un fattore abilitante della trasformazione digitale nella produzione intelligente, che aiuta a raggiungere risultati aziendali come sostenibilità e agilità supportando casi d'uso applicativi chiave:

  • Le applicazioni per lavoratori connessi aumentano la visibilità e l'intelligenza attraverso strumenti digitali mobili come analytics, digital twin e realtà aumentata (AR).

  • Le applicazioni per asset mobili aumentano agilità ed efficienza con veicoli autonomi come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR).

  • Le applicazioni per asset industriali fissi senza fili migliorano la sostenibilità riducendo la necessità di infrastrutture cablate per collegare apparecchiature statiche, apparecchiature statiche con parti rotanti (sostituzione dell'anello di contatto) e apparecchiature nomadi (operative mentre statiche, a riposo mentre mobili). Gli asset industriali fissi senza fili aumentano anche l'agilità riducendo il tempo necessario per riorganizzare le operazioni industriali per rispondere alle mutevoli condizioni di mercato.

Il Private 5G industriale può aiutare ad abilitare questi casi d'uso applicativi nel settore manifatturiero e nelle operazioni di processo?

Per rispondere a questa domanda, Rockwell Automation (leader del settore dell'automazione industriale) ha collaborato con Ericsson (leader del settore delle infrastrutture di rete cellulare), Qualcomm (leader del settore dei dispositivi embedded) e Verizon (provider Internet leader di rete). La collaborazione di ricerca ha valutato la tecnologia industriale Private 5G con EtherNet/IP™ di ODVA, che è la tecnologia di comunicazione industriale di base utilizzata da Rockwell Automation. L'obiettivo principale era garantire che le reti EtherNet/IP fossero pronte per il Private 5G industriale e confermare che il Private 5G industriale fosse pronto per le applicazioni EtherNet/IP più esigenti.

L'illustrazione è una rappresentazione semplificata del banco di prova sviluppato. Rappresenta un caso d'uso di applicazione per asset industriale fisso senza fili, costituito da:

  • Controllo standard e di sicurezza Rockwell Automation. Un controllore di area con un controllore di sicurezza GuardLogix®. Dodici aree distribuite con I/O standard e di sicurezza FLEX 5000®, che rappresentano skid, macchine o apparecchiature. Si noti che lo scopo del controllore di sicurezza in ogni area distribuita era solo raccogliere i dati di telemetria del banco di prova.

  • Infrastruttura della rete di accesso radio (RAN) di Ericsson. Composta da una stazione base mmWave che utilizza 28 GHz (n261) e banda LTE 2 che utilizza la Release 15, e un core Private 5G (3GPP Release-15, non-standalone (NSA), on-premise).

  • Qualcomm MTP. Una piattaforma di test mobile per la raccolta dati e l'analisi del flusso di traffico, utilizzata come adattatore industriale 5G a Ethernet, denominata user equipment (UE).

  • La leadership di pensiero di Verizon nell'innovazione della rete industriale con il 5G è stata un contributo importante per definire i requisiti, i set di funzionalità target e l'ambito del banco di prova, inclusa una roadmap dei futuri requisiti di validazione.
Rete industriale
Uomo che lavora con cavi di rete industriale
Capacità
Rete industriale

Affinché gli impianti diventino guidati dalle informazioni, è necessaria una solida base costituita da un'unica architettura di rete industriale. Scoprite le nostre soluzioni di rete industriale sicure, affidabili e robuste.

Ulteriori informazioni

I test sono stati eseguiti secondo un piano di test ben definito fornito da Rockwell Automation con criteri di successo rigorosi di zero errori. Il piano delineava una serie di casi di test per stabilire connessioni I/O affidabili EtherNet/IP standard e di sicurezza (CIP Safety™) dal controllore di area GuardLogix a sinistra, con una gamma di impostazioni dell'intervallo di pacchetto richiesto (RPI), sulla RAN 5G all'I/O standard e di sicurezza FLEX 5000 nelle aree 1–12 a destra. L'RPI è la frequenza con cui il controllore e l'I/O scambiano dati.

I risultati positivi dei test hanno dimostrato che lo stato attuale del Private 5G industriale (3GPP Release-15, NSA, on-premise, spettro mmWave) presenta una latenza e un jitter sufficientemente bassi da supportare impostazioni RPI migliori rispetto alle impostazioni predefinite di Rockwell Automation per le connessioni EtherNet/IP standard e I/O di sicurezza. Queste impostazioni RPI supporteranno molte applicazioni di asset industriali fissi senza cavi (skid, macchine o apparecchiature) che utilizzano comunicazioni EtherNet/IP standard e I/O di sicurezza.

I risultati dell'obiettivo di apprendimento hanno evidenziato:

  • EtherNet/IP è pronto per il Private 5G industriale.

  • Lo stato attuale del Private 5G industriale è pronto per applicazioni EtherNet/IP standard e I/O di sicurezza.

  • Il Private 5G industriale può aiutare a ottenere risultati aziendali come una maggiore sostenibilità e una migliore agilità nelle operazioni industriali.

La collaborazione di ricerca continuerà. Sono in programma valutazioni sulla sincronizzazione temporale EtherNet/IP (CIP Sync™) e sulle applicazioni di motion distribuito (CIP Motion™) su Private 5G industriale standalone (SA) 3GPP Release 16. I risultati di una prima proof of concept su un banco di prova prototipo sono stati promettenti.

In sintesi, grazie a Rockwell Automation, Ericsson, Qualcomm Technologies ACE e Verizon, siamo in grado di verificare che i casi di test di automazione industriale abilitati al 5G funzionano come promesso. Le operazioni industriali possono quindi trarre vantaggio dallo standard 5G oggi per soddisfare le loro esigenze di connettività wireless ad alte prestazioni e di garanzia aziendale mentre si evolvono verso la produzione intelligente.

Infografica che mostra un impianto che utilizza il 5G privato nella sua architettura Industrial Internet of Things
 

Venite a trovarci allo stand Innovations dell'evento di quest'anno Automation Fair®!

 

Connected Enterprise, FLEX 5000, GuardLogix, Stratix e Rockwell Automation sono marchi commerciali di Rockwell Automation, ACE.

CIP, CIP Safety, CIP Sync, CIP Motion ed EtherNet/IP sono marchi commerciali di ODVA, ACE.

 

Pubblicato 2 novembre 2022

Argomenti: Controllo e automazione industriale Integrated Architecture Trasformazione digitale Prodotti per reti industriali

Gregory Wilcox
Gregory Wilcox
Principal Application Engineer, Innovation & Technology, Rockwell Automation
Gregory Wilcox è un thought leader nelle tecnologie di comunicazione emergenti, IIoT, convergenza IT/OT e cybersecurity.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Il 5G privato offre operazioni sostenibili e agili
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: