Loading
Blog | Scienze della vita
Recent ActivityRecent Activity

Una forza lavoro flessibile affronta le interruzioni della produzione globale

Una pandemia è solo un tipo di interruzione che può bloccare la produzione. I produttori stanno diventando creativi e le lezioni apprese ora influenzeranno il modo in cui le aziende soddisfano le condizioni e le richieste globali in continua evoluzione.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Una forza lavoro flessibile affronta le interruzioni della produzione globale hero image

Solo perché non l'abbiamo mai fatto, non significa che non possa essere fatto.

È così che abbiamo affrontato la nostra risposta alla pandemia globale. Ha influenzato il nostro modo di operare e il modo in cui supportiamo i nostri clienti. Insieme, i nostri dipendenti e i nostri partner hanno cambiato rotta e adattato la produzione per soddisfare i cambiamenti e le richieste globali oltre ciò che avremmo potuto immaginare solo pochi mesi fa.

Ma la pandemia è solo un esempio di interruzione che può rallentare o fermare la produzione. I produttori conoscono bene altri problemi – tra cui problemi della catena logistica, sfide geopolitiche e geografiche, scarsità di materiali e carenza di manodopera – che hanno sempre tenuto svegli i nostri clienti la notte.

Ciò che abbiamo realizzato insieme, di fronte all'incertezza, mi dimostra che possiamo fare tutto il necessario per aiutare i nostri clienti a mantenere le promesse.

La produzione flessibile crea un primato

Ecco un esempio di come ci siamo adattati. Anche se la produzione dei nostri armadi è da sempre parte integrante della nostra attività, non abbiamo mai realizzato custodie, di nostra progettazione, per un cliente. JMP, che svolge un ruolo chiave nella lotta in corso contro il COVID-19 producendo 10000 ventilatori per Health Canada, aveva bisogno di aiuto e si è rivolta a noi. Sei ore dopo la richiesta, eravamo pronti a produrre il primo prototipo.

Per soddisfare la loro richiesta abbiamo dovuto:
  • Abbiamo i materiali e le attrezzature. La nostra struttura in Canada ha consumato oltre 22000 lamine di acciaio al carbonio lo scorso anno per la produzione di azionamenti e avviatori a media tensione. Con alcune modifiche e risorse aggiuntive, la nostra cella di lavorazione della lamina di metallo all'avanguardia ci ha permesso di integrare i componenti dei ventilatori nella nostra produzione.
  • Abbiamo il know-how. I nostri ingegneri sono esperti nella fabbricazione su misura, nelle capacità produttive e nell'adattamento per la produzione. Il nostro team di produzione conosce le proprie attrezzature e i propri processi e sa come ottenere il massimo da essi.
  • Abbiamo la volontà. Il nostro personale vuole fare tutto il possibile per combattere il COVID-19 e questo può assumere molte forme. In questo caso, si tratta di produrre un numero senza precedenti di custodie per aiutare a salvare vite umane.
Produzione pivot con produzione flessibile
Produzione pivot con produzione flessibile
Blog
Blog
Produzione pivot con produzione flessibile
OEM Foodmach si affida alla produzione flessibile per aiutare l'unico produttore australiano di maschere chirurgiche ad aumentare la produzione per soddisfare la crescente domanda.
 

Sono passati più di dieci anni da quando abbiamo lavorato con l'acciaio inossidabile; i processi e le attrezzature sono cambiati radicalmente. Abbiamo acquisito nuove competenze e apportato modifiche alle attrezzature per realizzare un prodotto che soddisfacesse i requisiti di qualità del nostro cliente.

Una collaborazione stretta e costante ha mantenuto il progetto sulla giusta strada per rispettare la scadenza. I membri del team hanno riorganizzato le priorità e gestito molti cambiamenti. Sono orgoglioso di ciò che il team ha fatto nella nostra “nuova normalità” e di come lo ha fatto.

 
Forza lavoro flessibile

La produzione flessibile è possibile solo con una forza lavoro flessibile.

I dipendenti che sono stati innestati in questa opportunità rappresentano la cultura della nostra organizzazione: persone che hanno un forte desiderio di servire, che cercano modi creativi per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi.

La velocità di risposta può venire solo da una struttura e da una mentalità organizzativa flessibile. Una che dà priorità e risolve problemi aziendali complessi che sono nuovi per i nostri clienti e per noi.

Questa è la verità della nostra organizzazione. Ed è significativo perché i clienti hanno bisogno che rispondiamo durante le interruzioni. Per la pandemia, abbiamo creato una sorta di sala di “triage” per una maggiore visibilità sulle sfide uniche e per dare priorità alle richieste speciali. Dalle attrezzature di protezione personale ai kit di test alle macchine che produrranno in massa i vaccini, i nostri dipendenti si sono fatti avanti e hanno trovato modi eccezionali per fornire risultati eccezionali.

La produzione flessibile aiuta gli OEM del settore alimentare a incrementare la produzione
La produzione flessibile aiuta gli OEM del settore alimentare a incrementare la produzione
Case Study
Case Study
La produzione flessibile aiuta gli OEM del settore alimentare a incrementare la produzione
La produzione avanzata e flessibile consente a Clēan Works di spostare la produzione e alleviare la pressione sulla catena logistica delle maschere N95.
 
È stato faticoso ed esaltante, illuminante ed energizzante. Anche se il lavoro è diverso ed è immenso, non è travolgente perché stiamo preparando nuovi processi, adattandoci e comunicando.

Serviamo con uno scopo. La nostra è una cultura che supporta gli innovatori, i creatori e i realizzatori. E questo non è mai stato più chiaro di adesso.

Per vedere altri modi in cui Rockwell Automation sta supportando i nostri clienti in questi tempi difficili, visitate la nostra pagina di risposta al COVID-19.

Pubblicato 28 agosto 2020

Argomenti: Life Sciences

Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Una forza lavoro flessibile affronta le interruzioni della produzione globale
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: