Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Produzione pivot con produzione flessibile

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Donna che assembla il prodotto

Le crisi generano cambiamenti – spesso permanenti. I consumatori si comportano in modo diverso. L'industria innova. Le costruzioni di macchine arrivano con nuove aspettative.

Nel bel mezzo della crisi del COVID-19, a Med-Con, l'unico produttore di maschere chirurgiche in Australia, è stato chiesto di aumentare significativamente la produzione – da due milioni a 80 milioni di maschere all'anno. Foodmach si è impegnata ad aumentare la capacità produttiva costruendo sette macchine aggiuntive. Ma non si trattava di un ordine qualsiasi. La sfida: ricreare macchine progettate e costruite 40 anni fa.

Queste costruzioni normalmente richiedono diversi mesi e includono disegni e distinte base. Foodmach aveva solo 60 giorni e solo un modello su cui lavorare, un modello basato su parti di 40 anni fa.

Ricreare questa macchina secondo gli standard odierni è stato un viaggio pieno di tensione, con alti e bassi quotidiani dettagliati nel Project Med-Con Blog. Ma siamo entusiasti di condividere che è stato un successo clamoroso.

Main Image

Med-Con 1, la prima nuova macchina per maschera in Australia in oltre 30 anni, è pronta per la consegna.

Passare a una produzione flessibile

Anche se si tratta di una sfida straordinaria, alla base è uno scenario piuttosto comune: nuove aspettative per vecchie apparecchiature. Queste apparecchiature funzionavano bene per le normali operazioni quotidiane, ma in molti casi non sono in grado di gestire la velocità necessaria con l’aumento della domanda.

La velocità richiede flessibilità, sia da parte delle macchine che delle persone. La flessibilità è tanto un atteggiamento mentale quanto un mezzo tangibile per coordinare la produzione. La rigidità non ha posto di fronte a nuove circostanze e condizioni di mercato. Si tratta di creare un flusso continuo dal bisogno alla consegna, dalla decisione all'implementazione e dalla sfida alla soluzione.

Foodmach non poteva dire di no a un'opportunità per aiutare le persone in tutto il mondo. E noi eravamo pronti a fare tutto il necessario per accelerare i nostri prodotti e condividere la nostra esperienza per supportare il lavoro di Foodmach.

Abbiamo esaminato le macchine di prima generazione: molti stabilimenti le hanno, un motore che aziona un singolo albero che si collega agli altri processi. Per ogni giro dell'albero, un pezzo esce dall'altra estremità. Ma l'albero può girare solo a una certa velocità, limitando drasticamente la capacità di aumentare la velocità e variare la produzione.

Abbiamo aiutato Foodmach a cambiare la produzione, eliminando del tutto l'albero a favore di una nuova meccanica che controlla in modo indipendente ogni parte dell'operazione e funziona in modo asincrono per ottimizzare le prestazioni e il rendimento.

Non è stata una mossa che ha richiesto giorni o settimane. Poche ore dopo la chiamata di Foodmach, il nostro team di risposta alle crisi era già in azione.

Produzione flessibile: adattarsi velocemente ai cambiamenti del mercato e agli eventi
Produzione flessibile: adattarsi velocemente ai cambiamenti del mercato e agli eventi
Blog
Blog
Produzione flessibile: adattarsi velocemente ai cambiamenti del mercato e agli eventi
Capire come adeguare la produzione a fronte di importanti cambiamenti nel mercato.

Prepararsi alla Next Normal

La flessibilità della produzione ti aiuterà a reagire alle fluttuazioni della catena logistica e del mercato in questo momento e anche a prepararti alla prossima normalità. Il punto di forza del lavoro di Foodmach è la capacità di creare un sistema modulare e scalabile utilizzando un set comune di strumenti di programmazione – su una piattaforma più datata. La chiave: non abbiamo complicato eccessivamente il processo.

Parte del merito va anche al tempo a disposizione: quando si hanno solo poche settimane per consegnare un prodotto, non c'è spazio per ripensamenti. La scadenza ha spinto a iterazioni rapide e all'innovazione. Guardando al vecchio progetto di meccanica, era estremamente complesso. Quando siamo passati a una nuova generazione, abbiamo eliminato l'80% delle parti di meccanica. Riducendo il numero di parti di meccanica, si riduce la possibilità di guasti.

Questa è stata una risposta rapida. La tecnologia era dalla nostra parte. Questo è anche un ottimo esempio di come guardare le cose da una nuova prospettiva. Dal controllo della velocità infinito ai servo controller e ai motori integrati, la flessibilità e la velocità sono rese possibili dalla semplificazione del complesso.

Le macchine obsolete funzionavano bene per quello che dovevano fare, prima della pandemia. Forse la vostra configurazione è perfetta per quello che state facendo ora. Ma siete pronti a cambiare rotta se necessario?

La produzione flessibile vi dà la libertà di soddisfare le mutevoli richieste del mercato.


Mike Wagner
Mike Wagner
Global OEM Business Manager, Rockwell Automation
Mike lavora in Rockwell da 27 anni e nel settore dell'automazione da oltre 30 anni. In Rockwell, è stato responsabile della gestione dei prodotti, della gestione del marketing EMEA e della gestione del segmento OEM. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione PMMI (associazione di settore del Nord America) e del comitato marketing globale.

Pubblicato 3 giugno 2020

Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Produzione pivot con produzione flessibile
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: