Loading
Caso di studio | Food & Beverage
Recent ActivityRecent Activity

La produzione flessibile aiuta gli OEM del settore alimentare a incrementare la produzione

La produzione avanzata e flessibile consente a Clēan Works di spostare la produzione e alleviare la pressione sulla catena logistica delle maschere N95.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Clean Works soddisfa la domanda globale con una produzione flessibile

Sfida

  • Standardizzare una soluzione di controllo scalabile per tutta la gamma di prodotti

Soluzioni

  • L'utilizzo della piattaforma di controllo Micro800™ consente di ottenere una soluzione scalabile ed economica.
    L'interfaccia operatore PanelView™ 800 fornisce il controllo della macchina, la visualizzazione dello stato e il controllo/visualizzazione da remoto dell'HMI utilizzando il server VNC integrato.
    Progettazione e controlli, HMI, sicurezza e componenti industriali standardizzati.

Risultati

  • Collegandosi da remoto alla macchina, Clēan Works può monitorare i dati critici della macchina e offrire supporto da remoto o aggiornamenti del sistema.
    La soluzione si adatta fisicamente ai vincoli ridotti del pannello di controllo, offrendo al contempo un maggiore controllo e flessibilità per gli aggiornamenti del sistema.
    La collaborazione lungo tutta la catena logistica ha ridotto i tempi di consegna e di produzione, consentendo di realizzare un numero record di macchine in otto settimane.

Solo pochi mesi fa, Clēan Works era conosciuta soprattutto nel settore alimentare e delle bevande per il suo trattamento di decontaminazione.

Il processo, che utilizza luce ultravioletta, perossido di idrogeno vaporizzato e ozono, elimina fino al 99.99% dei patogeni su frutta e verdura attraverso una tecnologia innovativa senza acqua. La tecnologia è stata convalidata sui patogeni trasmessi dagli alimenti ed è anche altamente efficace nell'eliminazione dei virus.

Ora questa tecnologia può essere applicata a patogeni e virus su materiali e superfici, comprese le maschere N95 e altri dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati dagli operatori sanitari e dai lavoratori essenziali nella lotta contro il COVID-19.

Clēan Works e i suoi partner si sono affidati a una tecnologia di produzione avanzata e flessibile per modificare la produzione, aumentare rapidamente e sostenere la catena logistica e la produzione per soddisfare le esigenze globali emergenti e significative.

Il risultato: in sole otto settimane Clēan Works ha prodotto 65 macchine. La domanda internazionale continua a guidare la richiesta.

Secondo Joe Symons, direttore generale di Clēan Works, “Grazie alla flessibilità dei nostri partner, siamo stati in grado di aumentare la nostra produzione in modo esponenziale. La task force COVID-19 di Rockwell Automation ha reperito rapidamente i materiali, in molti casi dimezzando i tempi di consegna. Il supporto di Gerrie Electric, un distributore autorizzato di Rockwell Automation, e dei nostri partner di ingegneria elettrica di Synchro Engineering, è stato prezioso. I membri chiave del team si sono mobilitati per fornire supporto continuo, rispondere alle domande e affrontare le sfide. Non potrei essere più impressionato.”

Conferenza stampa di Clēan Works
Main Image
Notizie
Conferenza stampa di Clēan Works

Il governo dell'Ontario sta investendo CAD 2.000.000,00 per aiutare Clēan Works Medical e Pure Life Machinery a produrre un dispositivo di sanificazione unico nel suo genere chiamato Clean Flow Healthcare Mini, con l'aiuto di Rockwell Automation. 

Guarda ora
La standardizzazione delle macchine migliora l'efficienza

Il team di Clēan Works voleva standardizzare una soluzione di controllo scalabile per tutta la sua gamma di prodotti. Una singola piattaforma avrebbe permesso la standardizzazione dei componenti del sistema, del codice macchina, oltre a semplificare l'assistenza e la manutenzione dei sistemi.

Rockwell Automation, con il distributore autorizzato Gerrie Electric, è stato coinvolto con Clēan Works fin dalle loro macchine beta iniziali per la sterilizzazione dei prodotti. Il progetto originale prevedeva una combinazione di componenti. Insieme, il team ha standardizzato la progettazione e i controlli, l'HMI, la sicurezza e i componenti industriali nei pannelli, continuando ad aggiungere funzionalità e a migliorare le macchine.

Aumento della produzione di maschere

Il risultato di questo lavoro è il sistema di automazione per i sistemi Clēan Batch, Clēan Flow e Clēan Flow Mini. La nuova macchina Clēan Flow Mini può sanificare 1200 maschere all'ora, ovvero quasi 30000 al giorno.

La tecnologia Clēan Works è stata certificata da Health Canada e convalidata dal Food and Science Department dell'Università di Guelph, Ontario, Canada. Per la sanificazione dei DPI e delle maschere N95, è stata approvata per l'uso in tutto il Canada.

La soluzione doveva adattarsi fisicamente ai piccoli vincoli del pannello di controllo, offrendo al contempo il controllo e la flessibilità per gli aggiornamenti del sistema man mano che i sistemi si evolvono.

L'utilizzo della piattaforma di controllo Micro800™ consente di ottenere una soluzione scalabile ed economica. L'interfaccia operatore PanelView™ 800 fornisce il controllo della macchina, la visualizzazione dello stato e il controllo/visualizzazione da remoto dell'HMI utilizzando il server VNC integrato. Collegandosi da remoto alla macchina, Clēan Works può monitorare i dati critici della macchina, oltre a offrire qualsiasi supporto da remoto o aggiornamento del sistema utilizzando le funzionalità VNC in PanelView 800.

Joe ha aggiunto: "Con il supporto tecnico di Gerrie Electric, siamo stati in grado di progettare le nostre apparecchiature attorno a un quadro economico e tecnicamente valido".

Il ruolo dell'automazione nella risposta alla pandemia

"La nostra forte collaborazione con il nostro distributore e il loro ruolo di consulenti di fiducia per il cliente hanno reso il flusso di informazioni e requisiti fluido ed efficace", ha dichiarato Mark Carmount, channel account manager di Rockwell Automation. "Sono estremamente orgoglioso di come il nostro team si sia unito per fare ciò che è giusto e adottare tutte le misure necessarie per combattere questa pandemia globale".

Pubblicato 11 agosto 2020

Argomenti: Supporto da remoto Industria alimentare e delle bevande Life Sciences Interfaccia operatore Controllori programmabili
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left La produzione flessibile aiuta gli OEM del settore alimentare a incrementare la produzione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: