Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Emula, testa, perfeziona: prova FactoryTalk Logix Echo

Sbloccate 30 giorni di accesso gratuito al potente software di emulazione dei controllori Rockwell Automation

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingegneri che guardano lo schermo del computer

Ci avete chiesto di offrire una versione di prova e noi vi abbiamo ascoltato! Ora offriamo una licenza di 30 giorni di FactoryTalk® Logix Echo per provare il più recente software di emulazione dei controllori di Rockwell Automation senza rischi. Scoprite in prima persona i vantaggi dell'emulazione dei controllori per il test dei programmi, la ricerca guasti e la formazione per i controllori ControlLogix 5580, GuardLogix 5580, CompactLogix 5380 e Compact GuardLogix 5380– ora più accessibili che mai. Questa versione di prova offre un duplice vantaggio: oltre a sperimentare le funzionalità del software di emulazione, avrete anche accesso a funzionalità esclusive disponibili solo sull'ultima famiglia di controllori di Rockwell Automation, il tutto senza la necessità di hardware fisico. Con FactoryTalk Logix Echo, potete valutare come un aggiornamento del controllore all'ultima piattaforma affronta efficacemente le vostre sfide o si allinea ai vostri requisiti aziendali, il tutto prima di investire in hardware. Scoprite le funzionalità che vi siete persi con i controllori fisici attraverso i controllori software emulati con FactoryTalk Logix Echo. Ecco alcune funzionalità che potete provare oggi con una prova gratuita di 30 giorni di FactoryTalk Logix Echo (richiede una versione di Studio 5000 Logix Designer® compatibile con le funzionalità).

Allarmi basati su tag Logix

L'implementazione di allarmi basati su tag migliora l'efficienza riducendo al minimo i tempi di sviluppo e di ricerca guasti. Una semplice configurazione dei tag può definire le condizioni di allarme in base allo stato o ai valori di tag specifici, sostituendo la necessità di allarmi basati su istruzioni (ALMA/ALMD). Gli utenti possono ridurre il tempo di sviluppo complessivo con codice modulare preconfigurato o come istruzione Add-On (AOI) che sono stati testati. Inoltre, FactoryTalk Logix Echo può aiutare a visualizzare questi allarmi attraverso l'HMI senza hardware nella fase di prova o test.

Gli allarmi basati su tag Logix sono disponibili con Studio 5000 Logix Designer versione 31.

Modalità di prova assi

Non lasciate che la mancanza di accesso ai controllori fisici vi impedisca di testare la funzionalità del vostro programma su una famiglia di controllori 5380 o 5580. Il download di un progetto in un controllore FactoryTalk Logix Echo inserisce automaticamente gli assi CIP Motion in modalità di prova, rafforzando il valore del software che non richiede modifiche. Ciò include il supporto per la logica di motion dei task di sicurezza, consentendo la validazione del codice e ampliando le capacità di test virtuali a un maggior numero di clienti. Utilizzate questa funzione per mettere in servizio, testare o formare tecnici o operatori sul vostro sistema senza controllori fisici o hardware di motion in un ambiente sicuro e isolato.

La modalità di prova assi è disponibile con Studio 5000 Logix Designer versione 35 (per i task di sicurezza motion utilizzare la versione 36.)

Controllori di processo

Gli utenti dei controllori di processo dispongono di un ambiente basato sui processi in Studio 5000 Logix Designer. Progettati specificamente per la progettazione di un'applicazione di processo in modo più efficiente, i controllori di processo sono configurati con un modello di tasking predefinito e istruzioni dedicate. La configurazione aiuta gli utenti a ottenere una migliore progettazione e implementazione complessiva che segue le linee guida PlantPAx per prestazioni più prevedibili. Inoltre, le istruzioni di processo integrate consentono un utilizzo della memoria più efficiente e un'esperienza utente più semplice rispetto all'aggiunta di AOI per ottenere la stessa funzionalità. Sperimentate l'esperienza completa eseguendo l'applicazione su FactoryTalk Logix Echo come controllore di processo rispetto al controllore esistente per confrontare i miglioramenti.

Il supporto per i controllori di processo è disponibile con Studio 5000 Logix Designer versione 33.

FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
Risparmiate tempo durante la prototipazione, la progettazione e il collaudo con il software di emulazione FactoryTalk® Logix Echo per i controllori ControlLogix® 5580.
Ulteriori informazioni

Pubblicato 5 giugno 2024

Argomenti: Integrated Architecture FactoryTalk Logix Echo Studio 5000

Sebastian Psujka
Sebastian Psujka
Product Manager - FactoryTalk Logix Echo
With more than 15 years of experience in industrial automation and control systems, Sebastian Psujka has worked for various system integrators in the past. Throughout his career, he has gained experience in developing and commissioning control systems across multiple industries while working directly with OEMs and End Users. For the past six years, Sebastian has been working at Rockwell Automation, where he has focused on product management, specifically driving the Emulation and Simulation products such as FactoryTalk® Logix Echo, Studio 5000 Logix Designer® SDK, and Studio 5000® Simulation Interface™.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Emula, testa, perfeziona: prova FactoryTalk Logix Echo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: