(Accès interactif) Connexion
Accédez à cette section pour établir un tunnel VPN, un passthrough série ou un passthrough USB. Si vous choisissez d’établir une connexion avec ces deux dernières méthodes, vous devez d’abord établir une connexion VPN. L’outil
Accès interactif
communique avec les ports série ou USB correspondants du dispositif distant.Connexion VPN
Pour établir une connexion VPN entre et Runtime installé sur le dispositif distant :
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- Accédez àet sélectionnez .FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Parcourez le volet de domaine sur la gauche et sélectionnez le dispositif pour lequel vous souhaitez établir une connexion série.
- Au-dessus du volet de droite, sélectionnez le boutonVPN.
- L’outilAccès interactifs’ouvre. SélectionnezConnexion.
- Dans l’ongletVPN, vous pouvez sélectionner :
- Détails de connexion: Détails en lecture seule sur la connexion VPN entre Runtime et le dispositif.
- Détails du trafic VPN: Détails en lecture seule sur le trafic envoyé et reçu, triés par adresse IP.
- Configuration IP: Sélectionnez la manière dont vous souhaitez qu’une adresse IP du LAN virtuel soit attribuée entreL’adresse IP du LAN virtuel a été attribuée par Runtime (par défaut)etL’adresse IP du LAN virtuel a été attribuée manuellement.
NOTE:
Sur les dispositifs Ubuntu 22, la connexion VPN ne s’exécute pas si le
Démarrage sécurisé UEFI
est activé.Runtime libère des adresses IP aléatoires dans une plage donnée de son réseau et construit un cache ARP. Chaque adresse IP libérée au sein d’un même réseau qui n’est associée à aucune adresse MAC sera attribuée à l’adaptateur de réseau virtuel VPN.
NOTE:
Les adresses de liaison locale peuvent ne pas être uniques au-delà de leur segment de réseau.
Si le réseau d’automatisation utilise des adresses de liaison locale appartenant à la classe 169.254.0.0/16, l’adaptateur VPN attribue une adresse IP compatible avec le réseau conformément aux spécifications fournies par le protocole de liaison locale lui-même.
Si le réseau Runtime expose davantage d’adresses IP de différentes classes, une interface virtuelle sera attribuée à plusieurs adresses IP, chacune compatible avec sa classe.
Pour définir un intervalle d’adresses IP :
- Accédez à Windows Runtime installé sur le dispositif distant.NOTE: Consultez Installation et configuration de Windows Runtime pour plus d’informations sur l’installation de Runtime.
- Sélectionnez l’onglet de configurationVPN.
- Cochez l’entréeVPN.
- Cliquez surConfigurer.
- LePool d’IP statiques VPNs’ouvre. Saisissez une ou plusieurs plages d’adresses IP dans les champsDeetÀ. Vous pouvez également saisir leMasquede sous-réseau.
NOTE:
La vérification des conflits liés aux adresses IP nouvellement générées n’est pas effectuée automatiquement et incombe donc à l’utilisateur.
Passthrough série
Un dispositif connecté à une IHM ou à un IPC distant est accessible via un port série physique et un câble. Néanmoins, vous pouvez installer un logiciel sur une IHM ou un IPC distant pour gérer à distance ce dispositif ou y accéder. Pour ce faire, établissez une connexion série afin de créer un port série virtuel sur votre PC local.
Une fois la connexion VPN établie, l’outil
Accès interactif
vous permet de configurer un port série virtuel pour accéder à n’importe quel port série du dispositif distant.
NOTE:
Les numéros COM de port virtuel et réel utilisés sur l’image sont présentés à titre d’exemple uniquement. Vérifiez le numéro COM du port réel du dispositif distant et choisissez un numéro COM de port virtuel pour votre connexion.
NOTE:
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les dispositifs fonctionnant avec Ubuntu 22.
Pour établir une connexion série :
- Établissez d’abord une connexion VPN, en suivant la procédure décrite dans la section Connexion VPN.
- Dans la section , cliquez sur l’ongletSérie.
- Sélectionnez le port série virtuel et le port série réel sur le dispositif distant avec lequel vous souhaitez établir une connexion série.
- Sélectionnez la configuration de la transaction de données dans le menuEncapsulation.
- Cliquez sur le boutonConnecter.
Passthrough USB
Un dispositif connecté à une IHM ou un IPC distant est accessible via un port USB physique. Néanmoins, vous pouvez installer un logiciel sur l’IHM ou l’IPC distant pour gérer ce dispositif à distance ou y accéder. Pour ce faire, établissez une connexion USB afin de créer un port USB virtuel sur votre PC local. Le passthrough USB est disponible uniquement pour Runtime sur les systèmes d’exploitation Windows 10 et plus récents, uniquement sur les dispositifs équipés d’au moins Windows 10 comme système d’exploitation.
IMPORTANT:
Lors de l’utilisation du passthrough USB, tout dispositif de stockage USB monté sur le dispositif local n’est pas détecté.
CONSEIL:
Lorsque vous êtes connecté à un dispositif via un VPN à l’aide de Tools, vous pouvez monter un dispositif USB via un port. Lorsque vous déconnectez physiquement le dispositif, le port USB est toujours monté et un nouveau dispositif connecté via ce port ne nécessite pas de nouveau montage.
Une fois la connexion VPN établie, l’outil
Accès interactif
vous permet de configurer un port USB virtuel pour accéder à n’importe quel port USB du dispositif distant.Pour établir une connexion USB :
- Établissez d’abord une connexion VPN, en suivant la procédure décrite dans la section Connexion VPN.
- Dans la section , cliquez sur l’ongletUSB.
- Sélectionnez le port USB du dispositif distant avec lequel vous souhaitez établir une connexion.
- Cliquez sur le boutonMontépour établir une connexion USB avec n’importe quel port USB de l’IHM ou de l’IPC distant.
NOTE:
Vous pouvez connecter simultanément un maximum de 4 dispositifs distants via une connexion USB.
Fournir une réponse