Accès interactif

L’outil
Accès interactif
se divise en six sections :
  • Bureau distant
  • Processus
  • Explorateur
  • Connexion
  • Informations
  • Journal
Vous pouvez accéder à l’outil d’
Accès interactif
via
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
de deux façons :
  1. Accédez à
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    et assurez-vous que le dispositif que vous souhaitez contrôler à distance est connecté à un réseau.
    NOTE: Consultez Inscription de Runtime pour plus d’informations à ce sujet.
  2. Sélectionnez
    Explorateur
    Vue du domaine
    .
  3. Sélectionnez
    Accès interactif
    Tools
    .
    NOTE: Vous devrez peut-être vous authentifier auprès de l’outil
    Accès interactif
    avant de poursuivre l’enregistrement du dispositif.
NOTE: Après avoir sélectionné
Tools
, cliquez à nouveau sur votre sélection pour procéder à l’accès.
NOTE: Après avoir cliqué sur
Accès interactif
, une fenêtre de dialogue s’affiche pour demander l’autorisation d’ouvrir l’outil
Accès interactif
. Avant de confirmer, cochez la case
Toujours autoriser
pour éviter que ce message ne s’affiche à nouveau au cours de cette session. Si vous deviez utiliser un autre ordinateur ou un autre navigateur, ce message s’affichera à nouveau.
ou
  1. Ouvrez l’outil d’
    Accès interactif
    en double-cliquant sur un dispositif dans le volet Domaine.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal