Inscription de Runtime

FactoryTalk® Remote Access™
Runtime pour IPC doit être enregistré sur un domaine. Cet enregistrement permet leur gestion, ainsi qu’une connexion à distance. Les connexions à distance peuvent être établies en sélectionnant soit l’option
Accès interactif
ou
VPN
dans
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
.
La procédure d’inscription à un domaine peut différer en fonction du système d’exploitation.
Une fois que Runtime est installé et fonctionne sur le dispositif distant, procédez comme suit pour vous connecter :

Inscription du Windows Runtime

  1. Cliquez sur l’icône Windows Runtime. Le volet Windows Runtime affiche la section
    Connexion réseau
    .
    NOTE: Consultez Installation et configuration de Windows Runtime pour savoir comment lancer Runtime.
  2. Cliquez sur le bouton
    Connecter
    et attendez qu’une connexion soit établie.
  3. Si le dispositif distant n’est pas encore enregistré sur un domaine, Windows Runtime affichera un ID et un mot de passe pour enregistrer le dispositif sur le domaine.
  4. Pour enregistrer le Runtime du dispositif distant, connectez-vous à
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    à l’aide d’un compte utilisateur disposant de droits administrateurs.
  5. Accédez à la section
    Explorateur
    Vue du domaine
    ouvrez le dossier dans lequel vous souhaitez stocker le dispositif distant, cliquez sur le bouton
    Ajouter une ressource
    (
    plus entouré
    ), puis sélectionnez
    Ajouter un dispositif
    .
  6. Sélectionnez
    Ajouter un dispositif à distance
    et saisissez l’ID et le mot de passe du dispositif distant obtenus après avoir sélectionné
    Connecter
    dans le volet Windows Runtime (voir étape 3).
  7. Sélectionnez
    Enregistrer
    . Le dispositif nouvellement enregistré est nommé
    <Sans nom>
    dans le dossier précédemment sélectionné et doit être renommé.
  8. Renommez le dispositif.

Inscription du Runtime Ubuntu 22

  1. Lorsque Runtime est en cours d’exécution, connectez-vous à l’infrastructure réseau
    FactoryTalk® Remote Access™
    en saisissant les commandes suivantes :
    cd /opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Remote_Access/Runtime/bin FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli --connect
  2. Si Runtime doit rejoindre une organisation/un domaine, une fois qu’il est connecté à l’infrastructure réseau
    FactoryTalk® Remote Access™
    , exécutez la commande :
    FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli --getAnonymousID
  3. L’ID et le mot de passe utilisés pour rejoindre l’organisation/le domaine s’affichent.
  4. Accédez à
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    et à la section
    Explorateur
    Vue du domaine
    , puis ouvrez le dossier dans lequel vous souhaitez stocker le dispositif distant et cliquez sur le bouton
    Ajouter une ressource
    (
    plus entouré
    ), puis sélectionnez
    Ajouter un dispositif
    .
  5. Sélectionnez
    Ajouter un dispositif à distance
    et saisissez l’ID et le mot de passe du dispositif distant obtenus en suivant la procédure à l’étape 2.
  6. Sélectionnez
    Enregistrer
    . Le dispositif nouvellement enregistré est nommé
    <Sans nom>
    dans le dossier précédemment sélectionné et doit être renommé.
  7. Renommez le dispositif.

Identification du matériel

Lors de sa première connexion au réseau, Runtime stocke son identité sur le disque du dispositif dans un fichier nommé
auth.bin
. L’emplacement de ce fichier dépend du système utilisé, comme indiqué dans le tableau suivant.
Runtime pour dispositifs tiers
Système
Chemin
Windows 10
C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Identity
Linux Ubuntu 22
/opt/FactoryTalk_Remote_Access/Identity/
NOTE:
Il n’est pas possible de transférer le fichier d’identité d’un dispositif à un autre en copiant le fichier
auth.bin
. Cependant, vous pouvez créer une sauvegarde du fichier et le restaurer après avoir désinstallé et réinstallé le système d’exploitation ou Runtime. Lors du clonage d’une image d’ordinateur qui inclut un Runtime installé lié à un domaine, supprimez le certificat auto-signé et le fichier
auth.bin
. Cette étape est cruciale pour garantir le bon démarrage de Runtime.
Le seul scénario qui ne permet pas de restaurer le fichier d’identité est celui du remplacement du disque. Dans ce cas, le dispositif est reconnu comme une machine différente.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal