Sous-dispositifs

Les sous-dispositifs peuvent comprendre des dispositifs tels que des PLC, des variateurs, des IPC et autres connectés à un sous-réseau et fonctionnant conjointement avec un dispositif distant comme un Runtime, un routeur ou une IHM.
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs sous-dispositifs pour chaque dispositif distant via la section
Vue du domaine
dans
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
, et définir des services pour chaque sous-dispositif. De cette façon, vous pouvez vous connecter directement aux services du sous-dispositif sans avoir à établir de connexion VPN préalable avec le dispositif distant. Une fois la connexion établie, une application s’ouvre en fonction de l’adresse IP du sous-dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal