Lancer un service
Vous pouvez lancer le service d’un sous-dispositif via une section .
Services
spécifique dans FactoryTalk® Remote Access™
Manager- Dans , sélectionnez le sous-dispositif.
- Dans le volet de droite, développez la sectionServicespour afficher tous les services du sous-dispositif.
- Sélectionnez le service à lancer et cliquez surLancer.L’outil d’Accès interactifétablit automatiquement une connexion VPN avec le dispositif auquel le sous-dispositif est connecté. Vous pouvez ainsi accéder au sous-réseau du dispositif, atteindre le sous-dispositif et exécuter son service.
Fournir une réponse