Gestion des sous-dispositifs
Pour pouvoir ajouter ou supprimer des sous-dispositifs, modifier leurs paramètres et gérer les services qu’ils fournissent, un utilisateur doit disposer d’autorisations VPN sur un dispositif.
- Dans, accédez à la section .FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Sélectionnez un sous-dispositif dans le volet du domaine (à gauche).Deux panneaux d’information apparaissent dans le volet de droite :
- Le volet d’informations du sous-dispositif inclut sonadresse IP.
- Le voletServicesprésente une liste des services du sous-dispositif. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un service.NOTE: Consultez Ajouter un service pour plus d’informations à ce sujet.
- Une fois que vous avez sélectionné un sous-dispositif, vous pouvez :
- Exécuter le dispositif en cliquant surLancerdans le voletServices.
- Cliquez sur
pour retirer le sous-dispositif.
Fournir une réponse