Outils facultatifs pour IntelliSense

FactoryTalk®Optix
permet d’étendre les fonctionnalités, les propriétés et les événements de certains objets intégrés via IntelliSense, un outil NetLogic qui vous aide à finaliser le code C# via un éditeur, tel que Visual Studio ou Visual Studio Code.
Installer et configurer Visual Studio ou Installer et configurer Visual Studio Code sur votre dispositif.
IMPORTANT: Bien que vous puissiez modifier un fichier objet hors ligne à l’aide de Notepad++, les accessoires IntelliSense fonctionnent uniquement dans les éditeurs Visual Studio ou Visual Studio Code.
  1. Si vous utilisez
    FactoryTalk®Optix
    version 1.4.0 ou ultérieure, installez les SDK .NET sur votre dispositif pour activer l’installation et l’implémentation du NetLogic IntelliSense.
    • Sur le dispositif de conception, installez le
      SDK .NET 8.0
      en fonction de l’architecture de votre dispositif.
    • Sur le dispositif sur lequel l’application est déployée, installez
      .NET Runtime (Windows)
      en fonction de la version de votre dispositif.
    CONSEIL: Pour obtenir des instructions sur l’installation du SDK .NET, reportez-vous à la documentation en ligne.
  2. Pour modifier votre objet, dans
    FactoryTalk®Optix Studio
    , sélectionnez l’icône en haut de l’écran.
    Une fenêtre de dialogue s’ouvre.
  3. Sélectionnez votre
    Éditeur de code préféré
     : Visual Studio ou Visual Studio Code.
  4. Dans le panneau
    Vue de projet
    , accédez à
    MainWindow
    et ajoutez une
    Étiquette
    .
    Étiquette1
    est créé.
  5. Renommez
    Étiquette1
    en
    MyLabel
    .
  6. Ajoutez un NetLogic d’exécution ou de conception en sélectionnant
    Nouveau
    NetLogic d’exécution
    ou
    Nouveau
    NetLogic de conception
    selon la phase où vous souhaitez utiliser le NetLogic : lors de l’exécution ou de la conception.
    Un objet NetLogic (par exemple, un NetLogic nommé
    RuntimeNetLogic1
    ) est créé dans le panneau
    Vue de projet
    associé à votre projet.
  7. Double-cliquez sur le NetLogic
    NetlogicD’exécution1
    .
    Le NetLogic s'ouvre dans votre éditeur de code.
  8. Dans Visual Studio ou Visual Studio Code, sous
    Insert code to be executed when the user-defined logic is started
    , saisissez
    Label myLabel = Owner.Get<Label>("MyLabel");
    .
  9. Appuyez sur
    Entrée
    pour ajouter une nouvelle ligne et commencez à saisir
    myLabel.
    .
    IntelliSense affiche les méthodes, les propriétés et les événements disponibles pour
    myLabel.
    via un menu déroulant.
  10. Sélectionnez la méthode, la propriété ou l’événement que vous souhaitez ajouter à la personnalisation de votre
    Étiquette
    , ainsi que la syntaxe, le type de données ou les arguments associés.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal