Installer et configurer Visual Studio Code
Lors de l’installation de Visual Studio Code, sélectionnez les composants supplémentaires permettant de prendre en charge plusieurs langages de programmation afin d’activer l’implémentation d’IntelliSense.
Pour obtenir des instructions sur l’installation de Visual Studio Code, reportez-vous à la documentation en ligne.
- Après avoir installé Visual Studio Code, accédez au catalogue des extensions et ajoutez la prise en charge du langage de programmationC#.CONSEIL: Pour obtenir des instructions sur l’ajout de la prise en charge de langages de programmation, reportez-vous à la documentation en ligne de Visual Studio Code.
- (Facultatif) Ajoutez le plug-in C# Snippets qui fournit des outils rapides pour accélérer l’écriture de votre code.
- Pour communiquer via FTP (File Transfer Protocol) ou avec d’autres dispositifs (comme un lecteur de code-barres), vous devrez peut-être installer d’autres packages et un gestionnaire de packages comme l'interface utilisateur du gestionnaire de package NuGet.
Fournir une réponse