Installer et configurer Visual Studio

Pour obtenir des instructions sur l’installation de Visual Studio Code, reportez-vous à la documentation en ligne.
  1. Dans le programme d’installation de Visual Studio, sélectionnez
    Modifier
    .
  2. Cochez la case
    Développement de bureau .NET
    pour activer IntelliSense.
Pour communiquer via FTP (File Transfer Protocol) ou avec d’autres dispositifs (comme un lecteur de code-barres), vous devrez peut-être installer d’autres packages. Sélectionnez la mosaïque
Développement de bureau .NET
lors de l’installation pour préinstaller un gestionnaire de packages.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal