Événement Sauvegarde terminée
Utilisez l’événement Sauvegarde terminée pour suivre les sauvegardes terminées des objets de stockage de rétentivité.
Fonctionnement
L’événement Sauvegarde terminée se déclenche lorsque la méthode Sauvegarde d’un stockage de rétentivité se termine. Voir Méthodes de stockage de rétentivité : Sauvegarde.
Implémentation
Pour implémenter l’événement Sauvegarde terminée dans votre logique
Application FactoryTalk Optix
, associez une méthode à exécuter lorsque l’événement Sauvegarde terminée se déclenche. Consultez la rubrique Ajouter une méthode à un événement existant.Codes de résultat
L’événement Sauvegarde terminée peut renvoyer les codes suivants.
Code | Description |
|---|---|
0 | Réussite |
1 | Erreur de stockage |
2 | Noms de fichiers vides |
3 | Erreur générique |
Fournir une réponse