Éditeur de recettes

Le widget d'éditeur de recettes contient les objets graphiques et les NetLogics nécessaires pour afficher et gérer les recettes lors de l'exécution. Le widget est disponible depuis les
Icône Bibliothèques de modèles
Bibliothèques de modèles
.
Le widget d’éditeur de recettes affiche un panneau de navigation avec les onglets suivants :
Liste des recettes
Affiche une liste des schémas de recette disponibles dans une GrilleDeDonnées. Dans cet onglet, vous pouvez utiliser des boutons dédiés pour :
  • Actualiser la liste des recettes.
  • Ouvrir un menu latéral pour activer, renommer, dupliquer ou supprimer une recette.
  • Créer une nouvelle recette ou créer une nouvelle recette à partir de la cible, telle qu’un automate.
  • Accéder aux paramètres d’une recette spécifique pour modifier ses paramètres.
Liste des paramètres
Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres de la recette sélectionnée dans le premier onglet. Dans cet onglet, vous pouvez également utiliser des boutons dédiés pour :
  • Revenir au panneau de liste des recettes.
  • Annuler ou enregistrer les modifications actuelles.
  • Appliquer les modifications à l’automate.
  • Lire les valeurs de recette à partir de l’automate et les charger comme paramètres de recette.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal