Ajouter un éditeur MQTT
Configurez un éditeur MQTT pour publier des messages sur un sujet donné du broker MQTT. Tout client MQTT abonné à ce sujet reçoit les messages.
CONSEIL:
L’éditeur prend uniquement en charge les variables scalaires. Les tableaux, les UDT et autres variables non scalaires ne sont pas pris en charge.
- Dans Vue de projet, cliquez avec le bouton droit surMQTTet sélectionnez .
- DansPropriétés, configurez les options suivantes :
- Mode d’échantillonnage
- Aucun: l’enregistrement automatique est désactivé. Vous pouvez effectuer un enregistrement en appelant la méthode d’échantillon
- Périodique: enregistre les valeurs de toutes les variables sélectionnées à des intervalles réguliers
- Changement de valeur: enregistre à des intervalles réguliers uniquement les valeurs des variables sélectionnées qui ont été modifiées depuis l’échantillonnage précédent.
- Période d’échantillonnage
- Fréquence d’enregistrement de la variable dans la base de données. Intervalle en heures, avec une précision de l’ordre de la milliseconde, entre un échantillonnage et le suivant.
- Durée d’interrogation
- Fréquence de lecture/mise à jour de la variable à partir de la source externe ou interne (par exemple, un automate) ou du modèleFactoryTalk Optix. Intervalle en heures, avec une précision de l’ordre de la milliseconde, entre une interrogation et la suivante.
- Source de données
- Spécifiez la source de données :
- Dossier- Dossier contenant des variables dont les valeurs seront envoyées au broker. Le nœud Dossier doit être un objet global et non un objet basé sur une session.
- Enregistreur de données- Indique le jeu de variables de l’enregistreur de données publié.
- Enregistreur d’événements- Indique le jeu d’attributs d’événement de l’enregistreur d’événements publié.
- Sujet
- Rubriques MQTT auxquelles l’éditeur envoie des messages.
- QoS
- La qualité de service (QoS) MQTT définit la garantie d’acheminement d’un message donné :0- Au plus une fois (la perte de messages est possible).1- Au moins une fois (assure l’acheminement des messages avec d’éventuels doublons).2- Exactement une fois (assure la livraison des messages sans duplication).
- Conserver
- Active ou désactive la conservation des messages lus sur la rubrique.
- Stockage et transfert
- Le stockage et transfert stocke les données en cas de perte temporaire de connexion au stockage. Consultez la rubrique Stockage et transfert.
- Stockage et transfert activé. Active ou désactive le stockage et transfert.
- Taille max. de mémoire tampon du stockage et transfert. Nombre maximal d’éléments dans la mémoire tampon, pouvant être défini de 1 à 100 000. Un élément correspond à une entrée (ligne) dans une table de base de données.
- Écrasement de mémoire tampon du stockage et transfert. Si défini surVrai, remplace les entrées les plus anciennes par de nouvelles données lorsque la limite de la mémoire tampon est atteinte. Si défini surFaux, ignore les nouvelles données lorsque la limite de la mémoire tampon est atteinte.CONSEIL: Les propriétés de diagnostic en lecture seule suivantes sont disponibles :Utilisation de mémoire tampon du stockage et transfert. Affiche le nombre d’éléments actuels dans la mémoire tampon.Dépassement de mémoire tampon du stockage et transfert. Faux : indique que les données à venir sont traitées. Vrai : indique que la mémoire tampon est pleine et que les données à venir seront ignorées.
Dans
Vue de projet
, dans le dossier MQTT
, l’objet Éditeur MQTT
s’affiche.Fournir une réponse