Charge utile personnalisée

Les charges utiles personnalisées permettent à l'éditeur MQTT d’envoyer des données aux systèmes qui n’utilisent pas la structure de charge utile par défaut.

Charges utiles par défaut et personnalisées

La charge utile par défaut utilise une structure JSON fixe. Une charge utile personnalisée utilise des modèles de formateur de chaînes pour modifier les noms de champs, l’imbrication ou la sortie en texte brut.
Comparaison des charges utiles par défaut et personnalisées
Aspect
Charge utile par défaut
Charge utile personnalisée
Cas d’utilisation
À utiliser lorsque le système destinataire accepte la structure JSON intégrée.
À utiliser lorsque le système destinataire requiert différents noms de champ, des imbrications ou du texte brut.
Structure
La structure de charge utile est fixe. Pour voir un exemple, consultez MQTT.
L’en-tête, les enregistrements ou les deux utilisent des modèles de formateur de chaînes.
Configuration de l'éditeur
Laissez
PF Enabled
désactivé.
Activez
PF Enabled
, puis définissez
PF Header
et, si nécessaire,
PFRecord
.
Compatibilité des abonnés
L’abonné MQTT attend la charge utile JSON par défaut. Consultez la rubrique Abonnement JSON par défaut.
Cette rubrique décrit uniquement la mise en forme de l’éditeur.
Tableaux et types de données complexes
Les tableaux sont pris en charge uniquement dans le format de charge utile par défaut. Pour plus d’informations, consultez Publication de types de données complexes.
Utilisez le format de charge utile par défaut lorsque vous publiez des tableaux.
IMPORTANT: L’abonné MQTT attend la charge utile JSON par défaut. Cette rubrique décrit la mise en forme personnalisée pour l’éditeur MQTT.
Une charge utile personnalisée peut inclure un en-tête, des enregistrements ou les deux. Par exemple :
{ "timestamp": "...", "sensors": [ { "name": "MyVariableA", "value": 23 }, { "name": "MyVariableB", "value": true }, { "name": "MyVariableC", "value": "abc" } ] }
Structure générale de la charge utile
Légende présentant la structure d’une charge utile, avec un en-tête et un modèle d’enregistrement distincts.
FactoryTalk® Optix™
utilise des liens dynamiques du formateur de chaînes avec les propriétés du formateur de charge utile de l’éditeur MQTT :
PF Enabled
,
PF Header
et
PFRecord
.
CONSEIL: Dans le formateur de chaînes, sélectionnez le format conforme à JSON lorsque les enregistrements contiennent plusieurs types de données. Pour plus d’informations, consultez Types de données du formateur de chaîne.

Composants du formateur de charge utile

PF Header
 :
  • Définit la partie d’en-tête de la charge utile.
  • Utilise le formateur de chaînes pour définir du JSON, du texte brut ou du texte mixte contenant des valeurs dynamiques.
  • Peut inclure une ou plusieurs variables, telles qu’un horodatage ou un numéro de ligne de production.
  • Utilise l’espace réservé
    #PFRecord
    lorsque l’en-tête insère une sortie d’enregistrement.
  • Utilise des crochets autour
    #PFRecord
    lorsque plusieurs variables forment un tableau JSON.
  • S’il existe plusieurs variables dans un dossier,
    FactoryTalk Optix
    parcourt les variables lors de la création de la charge utile.
PFRecord
 :
  • Définit la partie répétée de l’enregistrement dans la charge utile.
  • Utilise les liens dynamiques du formateur de chaînes pour mapper les attributs des éléments d’alias, tels que le nom de navigation et la valeur.
  • Peut rester vide lorsque la charge utile n’utilise pas d’enregistrements répétitifs.
CONSEIL: Dans le formateur de chaînes, échappez la première accolade ouvrante afin d’éviter une erreur de syntaxe. Doublez l’accolade pour l’échapper. Par exemple :
{{{0}

Exemples de charges utiles personnalisées

Ces exemples montrent les formats du formateur de chaînes et les liens dynamiques pour l’
En-tête PF
et l’
Enregistrement PF
.
  • En-tête PF
    Format du Formateur de chaîne :
    {"timestamp":"{0:o}","sensors":[#PFRecord]}
    Lien dynamique (0) :
    MQTT/MQTTClient/MQTTPublisher/PayloadUpadteTimestamp
    . L’espace réservé
    {0:o}
    correspond à ce lien.
    L’espace réservé
    #PFRecord
    insère la sortie formatée de l’
    Enregistrement PF
    dans le tableau des capteurs.
  • Enregistrement PF
    Format du Formateur de chaîne :
    {"name":"{0}","value":{1}},
    Lien dynamique (0) :
    {Item}@BrowseName
    . L’espace réservé
    {0}
    correspond à ce lien.
    Lien dynamique (1) :
    {Item}@Value
    . L’espace réservé
    {1}
    correspond à ce lien.
Pour la structure de charge utile par défaut fixe, reportez-vous à la section MQTT. Pour les tableaux et les types de données complexes au format de charge utile par défaut, reportez-vous à la section Publication de types de données complexes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal