Tracer un rectangle
Utilisez l'outil
Rectangle
pour tracer des rectangles.- DansVue de projet, double-cliquez sur le conteneur pour inclure l'objet.
- Dans la barre d'outils de l'éditeur, sélectionnezRectangle.
- Dans l'éditeur, placez le réticule sur le point de départ du rectangle.
- Faites glisser le rectangle jusqu'à la position finale.L'objet s'affiche dans l'éditeur et dansVue de projet.
- (Facultatif) DansPropriétés, modifiez les paramètresApparence:
- Visible. Affiche l'objet lors de l'exécution.
- Activé. Active l’interaction avec l'objet lors de l’exécution.
- Opacité. Niveau d’opacité de l’objet, en pourcentage. Spécifiez0pour rendre l'objet transparent.
- Clignotement. Fait clignoter l'objet lors de l’exécution.
- Rotation. Fait pivoter l'objet autour de son point central (en degrés d’arc). Les valeurs positives font pivoter l'objet dans le sens horaire ; les valeurs négatives le font pivoter dans le sens antihoraire.
- Couleur de bordure. Couleur de la bordure de l'objet.
- Couleur de remplissage. Couleur de remplissage de l'objet.
- Épaisseur de la bordure. Épaisseur de la bordure de l'objet, en pixels.
- Rayon du coin. Rayon des coins de l'objet en pixels.
- Visible sur clic. Intercepte les sélections de l’utilisateur. Faux par défaut : les sélections de l’utilisateur ne sont pas interceptées et sont transmises à l’objet sous-jacent.
- Déplacer la cible. Consultez la rubrique Rendre un objet graphique mobile.
- Style. Style d’objet. Consultez la rubrique Feuilles de style.
- (Facultatif) Pour redimensionner, déplacer ou aligner l'objet, reportez-vous à Disposition des objets graphiques.
- (Facultatif) DansÉvénements, ajoutez des méthodes à des événements existants ou ajoutez de nouveaux événements et de nouvelles méthodes. Consultez les rubriques Événements et Méthodes.
Pour regrouper des objets de dessin, reportez-vous à la section Regrouper des objets dessin.
rectangle
square
drawing tool
Fournir une réponse