Regrouper des objets dessin
Regroupez les objets dessin pour qu'ils se déplacent ensemble.
- Dans l’éditeur, dessinez un objet tel qu’un rectangle ou une ellipse, puis un autre objet à l’intérieur du premier objet.
- DansVue de projet, faites glisser un objet sous un autre objet. L'objet que vous faites glisser s'affiche dans l'objet sous lequel vous le faites glisser.CONSEIL: Si vous déplacez un objet dessin hors d'un autre objet dessin, les objets se déplacent toujours ensemble. Le redimensionnement d'un objet dessin dans un groupe ne redimensionne pas les autres objets dessin du groupe.
Fournir une réponse