Tracer une polyligne
Utilisez l'outil
polyligne
pour tracer une polyligne ou un polygone.
CONSEIL:
Vous pouvez également développer un NetLogic personnalisé pour créer des polyligne de manière automatisée. Consultez la rubrique Créer une Polyligne avec NetLogic.
- DansVue de projet, double-cliquez sur le conteneur pour inclure l'objet.
- Dans la barre d'outils de l'éditeur, sélectionnez
Polyligne. - Dans l'éditeur, placez le réticule sur le point de départ de la polyligne ou du polygone.
- Dessinez la forme :CONSEIL: Après avoir dessiné la forme, vous ne pouvez pas modifier les points de la polyligne mais vous pouvez redimensionner la forme entière.
- Polyligne. Sélectionnez des points sur la vue. Appuyez surpour terminer le dessin de la forme.Esc
- Polygone. Sélectionnez des points sur la vue, puis le point initial pour fermer le polygone.CONSEIL: Si vous ne voulez pas que le dernier segment de ligne se connecte au premier segment de ligne, maintenez la toucheenfoncée lorsque vous placez le dernier segment de ligne.Ctrl
L'objet s'affiche dans l'éditeur et dansVue de projet. - (Facultatif) DansPropriétés, modifiez les paramètresApparence:
- Visible. Affiche l'objet lors de l'exécution.
- Activé. Active l’interaction avec l'objet lors de l’exécution.
- Opacité. Niveau d’opacité de l’objet, en pourcentage. Spécifiez0pour rendre l'objet transparent.
- Clignotement. Fait clignoter l'objet lors de l’exécution.
- Rotation. Fait pivoter l'objet autour de son point central (en degrés d’arc). Les valeurs positives font pivoter l'objet dans le sens horaire ; les valeurs négatives le font pivoter dans le sens antihoraire.
- Couleur de bordure. Couleur de la bordure de l'objet.
- Couleur de remplissage. Couleur de remplissage de l'objet.
- Épaisseur. Épaisseur des lignes de l'objet.
- Visible sur clic. Intercepte les sélections de l’utilisateur. Faux par défaut : les sélections de l’utilisateur ne sont pas interceptées et sont transmises à l’objet sous-jacent.
- Déplacer la cible. Consultez la rubrique Rendre un objet graphique mobile.
- (Facultatif) Pour redimensionner, déplacer ou aligner l'objet, reportez-vous à Disposition des objets graphiques.
- (Facultatif) DansÉvénements, ajoutez des méthodes à des événements existants ou ajoutez de nouveaux événements et de nouvelles méthodes. Consultez les rubriques Événements et Méthodes.
Pour regrouper des objets de dessin, reportez-vous à la section Regrouper des objets dessin.
polyline
polygon
Fournir une réponse