Tracer une ellipse

L'outil
Ellipse
permet de tracer un ovale ou un cercle.
  1. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur le conteneur pour inclure l'objet.
  2. Dans la barre d’outils de l’éditeur, sélectionnez Icône Ellipse
    Ellipse
    .
  3. Dans l'éditeur, placez le réticule sur le point de départ de l'ellipse.
  4. Faites glisser l’ellipse jusqu’à la position finale.
    L'objet s'affiche dans l'éditeur et dans
    Vue de projet
    .
  5. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    , modifiez les paramètres
    Apparence
     :
    • Visible
      . Affiche l'objet lors de l'exécution.
    • Activé
      . Active l’interaction avec l'objet lors de l’exécution.
    • Opacité
      . Niveau d’opacité de l’objet, en pourcentage. Spécifiez
      0
      pour rendre l'objet transparent.
    • Clignotement
      . Fait clignoter l'objet lors de l’exécution.
    • Rotation
      . Fait pivoter l'objet autour de son point central (en degrés d’arc). Les valeurs positives font pivoter l'objet dans le sens horaire ; les valeurs négatives le font pivoter dans le sens antihoraire.
    • Couleur de bordure
      . Couleur de la bordure de l'objet.
    • Couleur de remplissage
      . Couleur de remplissage de l'objet.
    • Épaisseur de la bordure
      . Épaisseur de la bordure de l'objet, en pixels.
    • Visible sur clic
      . Intercepte les sélections de l’utilisateur. Faux par défaut : les sélections de l’utilisateur ne sont pas interceptées et sont transmises à l’objet sous-jacent.
    • Déplacer la cible
      . Consultez la rubrique Rendre un objet graphique mobile.
  6. (Facultatif) Pour redimensionner, déplacer ou aligner l'objet, reportez-vous à Disposition des objets graphiques.
  7. (Facultatif) Dans
    Événements
    , ajoutez des méthodes à des événements existants ou ajoutez de nouveaux événements et de nouvelles méthodes. Consultez les rubriques Événements et Méthodes.
Pour regrouper des objets de dessin, reportez-vous à la section Regrouper des objets dessin.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal