Configurer une fenêtre
Ajoutez des types de fenêtres supplémentaires à votre projet, en plus du type de fenêtre principale par défaut. Utilisez des types de fenêtres supplémentaires avec différents moteurs de présentation.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit surInterface utilisateuret sélectionnez .
- DansPropriétés, ajustez les paramètres de la fenêtre :
- X– Placement horizontal de la fenêtre sur le bureau. Le moteur de présentation Web ignore cette propriété.
- Y– Placement vertical de la fenêtre sur le bureau. Le moteur de présentation Web ignore cette propriété.
- Largeur. Largeur de la fenêtre.Autodéfinit la largeur de la fenêtre en fonction de la largeur de ses objets graphiques enfants.
- Hauteur. Hauteur de la fenêtre.Autodéfinit la hauteur de la fenêtre en fonction de la hauteur de ses objets graphiques enfants.
- Plein écran. Afficher l’application en mode plein écran en ignorant les propriétésXetY.CONSEIL: Sur les systèmes LinuxRockwell Automation, l’application s’affiche toujours en mode plein écran, ignorant cette propriété.
- Toujours au premier plan. Afficher toujours la fenêtre d’application au-dessus des autres fenêtres. Le moteur de présentation Web ignore cette propriété.
- Légende. Titre de la fenêtre.
- Ajoutez des objets graphiques enfants à la fenêtre. Consultez la rubrique Objets graphiques.
- Sélectionnez différentes fenêtres de démarrage pour les moteurs de présentation. Consultez les rubriques Configurer un moteur de présentation natif et Configurer un moteur de présentation Web.
- Affichez différentes fenêtres lors de l’exécution en modifiant l’adresse dans votre navigateur Web. Consultez la rubrique Affichage de la fenêtre d’exécution.
Fournir une réponse