Configurer un moteur de présentation natif

Créez un moteur de présentation natif si vous exécutez
FactoryTalk Optix
en tant qu’application sur le dispositif local. Un scénario IHM typique est le rendu direct de l’
Application FactoryTalk Optix
sur l’écran du dispositif cible.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit sur le dossier
    Interface utilisateur
    et sélectionnez
    Nouveau
    Moteur de présentation natif
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , apportez les modifications nécessaires :
    • Durée d’interrogation des variables dynamiques
      . Intervalle de temps entre les lectures de variables.
    • Type de rendu du texte
      . Spécifie le rendu du texte sur le contrôle de l’interface utilisateur.
    • Politique relative au contenu local du navigateur Web
      . Chargez ou non des ressources distantes dans le navigateur Web à partir de pages hébergées localement.
    • Fenêtre de connexion
      . Type de fenêtre de connexion qui s’affiche au démarrage de la session si aucun utilisateur n’est connecté.
    • Clavier virtuel
      . Sélectionnez le clavier virtuel par défaut. Consultez la rubrique Claviers.
    • Fenêtre de démarrage
      . Type d’objet fenêtre créé au début d’une session.
    • Utilisateur de démarrage
      . Utilisateur qui authentifie la session.
    • Feuille de style
      . Objets graphiques de style.
    • Session
      . Objet de session d’interface utilisateur à utiliser. Consultez la rubrique Session d’interface utilisateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal