Configurer un événement externe
Ajoutez un événement externe à un objet. Un événement externe peut être un événement provenant d’un autre objet. L’ajout d’un événement d’un objet à un autre objet vous permet d’éviter de recréer le même événement pour plusieurs objets.
- DansVue de projet, sélectionnez l’objet qui doit contenir l’événement externe.
- DansPropriétés, en regard deÉvénements, sélectionnez
Ajouter un événement externe. - Sélectionnez l’événement pour gérer les événements d’un autre objet.
- ChoisissezSélectionner.Le nouvel événement apparaît sousÉvénements.
- Si nécessaire, liez des méthodes à l’événement externe.Pour plus d’informations, consultez Ajouter une méthode à un événement existant.
custom event
Fournir une réponse