Ajouter un client MQTT

Configurez un nœud client MQTT pour activer la connexion avec le broker MQTT. Pour publier et s’abonner à un broker MQTT, il est nécessaire de créer un nœud d'éditeur MQTT et/ou un nœud d'abonné MQTT
  1. Dans Vue de projet, cliquez avec le bouton droit sur
    MQTT
    , sélectionnez
    Nouveau
    , puis sélectionnez
    Client MQTT
    .
  2. Dans , configurez les paramètres du
    Client MQTT
     :
    Adresse du broker
    Adresse du broker auquel se connecter.
    Port
    Numéro du port de communication.
    ClientID
    Identifiant client unique sur le serveur.
    SSL/TLS activé
    Active la connexion sécurisée entre le client MQTT FT Optix et le broker MQTT. Une fois activé, le protocole « mqtts » est utilisé.
    Valider le certificat du broker
    Active/désactive le processus de validation du certificat du broker MQTT. Au cours du processus de vérification du certificat SSL, le client FT Optix MQTT vérifie la signature numérique du certificat du broker pour s’assurer qu’il a été émis par une autorité de certification (Certificate Authority, CA) approuvée. Le client vérifie également que le certificat n’a pas expiré.
    Fichier de certificat CA
    Certificat de l’autorité de certification qui a signé le certificat serveur du broker MQTT. Il est nécessaire une fois que SSL/TLS est activé pour établir une connexion sécurisée avec le broker. Il doit se trouver dans le dossier
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    .
    Fichier de certificat client
    Certificat client FT Optix MQTT. Un certificat client identifie le client de la même manière que le certificat serveur identifie le serveur. Si cette propriété reste vide, seul le certificat du broker est l’utilisateur pour l’authentification. Il doit se trouver dans le dossier
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    .
    Fichier de clé privée client
    Clé privée du client FT Optix MQTT. Il doit se trouver dans le dossier
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    .
    Type d’identité de l’utilisateur
    Spécifier l’utilisateur lors de l’accès au broker MQTT :
    • Anonyme (par défaut) - Aucune connexion n’est effectuée, accédez au serveur en tant qu’utilisateur anonyme
    • Nom d’utilisateur/Mot de passe - Spécifiez une combinaison de nom d’utilisateur et de mot de passe pour la connexion.
Dans
Vue de projet
, dans le dossier
MQTT
, l’objet
Client MQTT
s’affiche.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal