Ajouter un abonné MQTT
Configurez un abonné MQTT pour l’inscrire aux messages sur un sujet donné du broker MQTT. Si un client s’abonne à un sujet, il recevra tous les messages que le broker transmet pour ce sujet.
CONSEIL:
L’abonné peut recevoir des variables d’autres clients
FactoryTalk®Optix™
et d’autres clients utilisant le format pris en charge.- Dans Vue de projet, cliquez avec le bouton droit surMQTT, sélectionnezNouveau, puis sélectionnezAbonné MQTT.
- DansPropriétés, accédez à et configurez les propriétés suivantes :
- Dossier
- Ce nœud de dossier contient des variables dont les valeurs lues par le broker seront copiées par l'abonné.
- Sujet
- Sujet unique auquel s'abonner sur un broker. Le sujet est obligatoire.
- QoS
- La qualité de service (Quality of Service, QoS) MQTT définit la garantie d'acheminement d’un message donné (0, 1, 2).0 : au plus une fois (perte potentielle de messages).1 : au moins une fois (garantit l'acheminement des messages, qui seront potentiellement dupliqués).2 : exactement une fois (garantit que les messages sont acheminés exactement une fois sans doublon).
Dans
Vue de projet
, dans le dossier MQTT
, l’objet de Abonné MQTT
configuré s’affiche.Fournir une réponse