Ajouter un éditeur MQTT
Configurez un éditeur MQTT pour publier des messages sur un sujet donné du broker MQTT. Tout client MQTT abonné à ce sujet reçoit les messages.
CONSEIL:
L’éditeur prend uniquement en charge les variables scalaires. Les tableaux, les UDT et autres variables non scalaires ne sont pas pris en charge.
- Dans Vue de projet, cliquez avec le bouton droit surMQTT, sélectionnezNouveau, puis sélectionnezÉditeur MQTT.
- DansPropriétés, configurez les propriétés suivantes :
- Mode d’échantillonnage
- Aucun: enregistrement automatique désactivé, peut enregistrer en appelant la méthode d’échantillon ;
- Périodique: enregistre les valeurs de toutes les variables sélectionnées à des intervalles réguliers ;
- Changement de valeur: à des intervalles réguliers, seules les valeurs des variables sélectionnées qui ont été modifiées par rapport à l’échantillonnage précédent.
- Période d’échantillonnage
- Intervalle en heures, avec une précision de l’ordre de la milliseconde, entre un échantillonnage et le suivant, en mode Périodique.
- Durée d'interrogation
- Intervalle en heures, avec une précision de l’ordre de la milliseconde, entre un échantillonnage et le suivant, en mode Changement de valeur.
- Dossier
- Ce dossier contient des variables dont les valeurs seront envoyées au broker. Le nœud Dossier doit être un objet global et ne peut pas être un objet basé sur une session.
- Sujet
- Définit le sujet MQTT sur lequel nous envoyons/publions des données. (Le sujet est obligatoire. Lorsque le sujet est vide, l’éditeur génère un message d’avertissement lors de la première publication. RT ne s’arrêtera pas et les autres fonctions mqtt continueront à fonctionner, seul cet éditeur spécifique s’arrêtera.)
- QoS
- La qualité de service (Quality of Service, QoS) MQTT définit la garantie d'acheminement d’un message donné (0, 1, 2).0 : au plus une fois (perte potentielle de messages).1 : au moins une fois (garantit l'acheminement des messages, qui seront potentiellement dupliqués).2 : exactement une fois (garantit que les messages sont acheminés exactement une fois sans doublon).
- Conserver
- Conserver le message sur le sujet même après la lecture
- Vrai : active la fonctionnalité de conservation
- Faux : désactive la fonctionnalité de conservation
Dans
Vue de projet
, dans le dossier MQTT
, l’objet Éditeur MQTT
s’affiche.Fournir une réponse