Vue Fenêtrexx
La vue Fenêtrexx présente la configuration spécifique des fenêtres du module.
Exemple de vue Fenêtrexx

La vue Fenêtrexx comprend les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Window Mode (Mode Fenêtre) | Affiche le mode pour lequel la fenêtre est configurée. |
Output On Value (Valeur de sortie activée) | Affiche la valeur qui définit un côté des seuils de fenêtre. Les sorties (si elles sont liées à la fenêtre) et le point I.Windowxx.InWindow changent d’état à ce seuil selon le schéma Figure 1. |
Output Off Value (Valeur de sortie désactivée) | |
Output On Hysteresis (Hystérésis de sortie activée) | Affiche le décalage négatif de la valeur de sortie activée à laquelle appliquer l’hystérésis. |
Output Off Hysteresis (Hystérésis de sortie désactivée) | Affiche le décalage négatif de la valeur de sortie désactivée à laquelle appliquer l’hystérésis. |
Outputs Controlled by this Window (Sorties contrôlées par cette
fenêtre) Output00 (Sortie00) | Détermine si cette fenêtre commande la sortie indiquée. |
Outputs Controlled by this Window (Sorties contrôlées par cette
fenêtre) Output01 (Sortie01) | Détermine si cette fenêtre commande la sortie indiquée. |
Fournir une réponse