Comparateur de fenêtres
Quatre fenêtres sont disponibles sur le module. Chaque fenêtre peut être utilisée pour détecter si les données d’entrée du mode sélectionné se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur d’une fenêtre configurée. Les fenêtres sont liées au codeur (HSC ou SSI) et à un maximum de deux sorties de module.
La figure suivante montre un exemple de la façon dont une fenêtre commande le comportement des sorties, en utilisant le compteur HSC comme source de données d’entrée pour la fenêtre. Pour plus d'informations, voir Contrôle par fenêtre. Les fenêtres peuvent fonctionner dans différents modes.
Exemple de comportement des fenêtres
Vous pouvez configurer les fenêtres pour fonctionner dans les modes suivants pour HSC :
- Count or scaled count (Comptage ou comptage échelonné)
- Frequency, instantaneous, scaled, or average (Fréquence, instantanée, échelonnée ou moyenne)
- Acceleration, instantaneous, scaled, or average (Accélération, instantanée, échelonnée ou moyenne)
- Pulse Width, instantaneous or average (Largeur d’impulsion, instantanée ou moyenne)
Vous pouvez configurer les fenêtres pour fonctionner dans les modes suivants pour SSI :
- Data (Données)
Les figures suivantes montrent comment déterminer si la source de la fenêtre se situe dans ou hors de la fenêtre.
O.Windowxx.On < O.Windowxx.Off
O.Windowxx.On > O.Windowxx.Off
Fournir une réponse