Contrôle par fenêtre

Vous pouvez lier des fenêtres aux sorties du module. Vous pouvez lier une fenêtre à un maximum de deux sorties.
Vous pouvez configurer une fenêtre pour activer ou désactiver une sortie en fonction de la désignation de la valeur de comptage/de fréquence/de largeur d’impulsion/d’accélération. Le changement d’état, c’est-à-dire le passage de désactivé à activé ou d’activé à désactivé, se produit en moins de 10 µs.
Exemple de comportement des fenêtres
IMPORTANT:
Vous pouvez remplacer la sortie à l’aide du point de sortie. Voir Remplacement des sorties pour plus d’informations.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal