Remplacement des sorties
Lors de la configuration du mode de sortie sur « Controlled by Window » (Contrôlé par fenêtre) ou sur « Triggered Pulse Output », (Sortie à impulsion déclenchée), vous pouvez remplacer l’état de n’importe quelle sortie de module. Cette pratique est couramment employée lors du dépannage d’une application ou du test d’un système de commande en dehors des conditions normales de fonctionnement.
Vous devez modifier les points suivants pour remplacer l’état de la sortie :
- O.Outputxx.OverrideDataEn– Définissez le point sur 1 pour permettre au pointO.Outputxx.OverrideDataValuede remplacer l’état de la sortie.
- O.Outputxx.OverrideDataValue– Définissez le point sur la valeur souhaitée.
Fournir une réponse