Vue Fenêtres

La vue Fenêtres présente un résumé de la configuration des fenêtres du module.
Exemple de vue Fenêtres
La vue Fenêtres comprend les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Window (Fenêtre)
Affiche le numéro de fenêtre auquel cette configuration s’applique.
Mode
Affiche la valeur du point d’entrée sur laquelle la fenêtre fonctionne.
Unit (Unité)
Affiche l’unité associée au mode configuré pour la fenêtre.
Output On Value (Valeur de sortie activée)
Affiche la valeur qui définit un côté des seuils de la fenêtre.
Les sorties (si elles sont liées à la fenêtre) et le point
I.Windowxx.InWindow
changent d’état à ce seuil selon le schéma Figure 1.
Output Off Value (Valeur de sortie désactivée)
Output On Hysteresis (Hystérésis de sortie activée)
Affiche le décalage négatif de la valeur de sortie activée à laquelle appliquer l’hystérésis.
Output Off Hysteresis (Hystérésis de sortie désactivée)
Affiche le décalage négatif de la valeur de sortie désactivée à laquelle appliquer l’hystérésis.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal