Vue Événements

La vue Événements affiche un aperçu des valeurs de configuration pour tous les événements. Vous pouvez exécuter certaines tâches uniquement lorsque le projet est en ligne.
Cette vue est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez le type de connexion « Données avec événements » dans Définition du dispositif. Voir Définition du dispositif.
IMPORTANT:
Vous ne pouvez pas configurer d’événements dans la vue Événements. Les paramètres affichés dans cette vue sont en lecture seule.
Vous devez utiliser les points de sortie d’événement pour configurer un événement. Pour plus d'informations, voir Définitions des points de sortie d’événement.
Exemple de vue Événements
La vue Événements comprend les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Nom du membre
Valeur
Event (Événement)
Numéro d’événement auquel cette configuration s’applique.
—
—
Enable Event (Activer l’événement)
Indique si le déclencheur d’événement correspondant est actif. Les événements sont déclenchés lorsque les conditions correspondent à la définition de l’événement.
EO.Eventxx.En
  • 0 = La définition du déclencheur d’événement n’est pas active et des événements ne sont pas déclenchés alors que les conditions concordent avec la définition
  • 1 = La définition du déclencheur d’événement est active et des événements sont déclenchés lorsque les conditions concordent avec la définition
Latch Event (Verrouiller l’événement)
Indique si un événement est verrouillé jusqu’à ce qu’il soit confirmé.
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = L’événement n’est pas verrouillé. Les nouveaux événements écrasent les anciens.
  • 1 = L’événement est verrouillé. Les événements sont verrouillés jusqu’à ce qu’ils soient confirmés. Les nouveaux événements ne sont pas signalés tant que l’événement en cours n’est pas confirmé. Jusqu’à quatre nouveaux événements sont stockés dans la mémoire tampon. Lorsque la mémoire tampon est pleine, les événements supplémentaires sont perdus.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal