Vue Événementxx
La vue Événementxx, où « xx » représente l’index d’une définition d’événement, présente les options de configuration disponibles pour cet événement. Vous ne pouvez pas configurer les paramètres à partir de cette vue, vous devez utiliser les points de configuration.
Utilisez cette vue pour passer en revue les tâches suivantes :
- Si l’événement est activé.
- Si l’événement est verrouillé.
- Si les déclencheurs de point indépendants pour l’événement sont activés.
- Vérifier la condition de déclenchement pour l’événement.
- Vérifier les participants et leur comportement de transition d’état pour l’événement.
Exemple de vue Événementxx

La vue Événementxx comprend les paramètres suivants :
Paramètre | Description | Nom du membre | Valeur |
|---|---|---|---|
Enable Event (Activer l’événement) | Indique si le déclencheur d’événement correspondant est actif. Les événements sont déclenchés lorsque les conditions correspondent à la définition de l’événement. | EO.Eventxx.En |
|
Latch Event (Verrouiller l’événement) | Indique si un événement est verrouillé jusqu’à ce qu’il soit confirmé. | EO.Eventxx.LatchEvent |
|
Enable Independent Point Triggers (Activer déclencheurs de points
indépendants) | Affiche si chaque condition indiquée dans la définition du déclencheur d’événement peut initier un événement de façon indépendante. | EO.Eventxx. IndependentConditionTriggerEn |
|
Trigger Event (Déclencher l’événement) | Déclenche un événement à chaque fois qu’un changement d’état entraîne l’une des conditions suivantes :
|
| Les valeurs (EventRisingEn, EventFallingEn) représentent :
|
Event Trigger Pattern – Participate in Event Trigger (Modèle de
déclencheur d’événement – Participer au déclencheur
d’événements) | Indique si la condition spécifiée participe à la définition du déclencheur d’événement pour l’événement. | Lorsque le type de codeur est configuré sur HSC :
Lorsque le type de codeur est configuré sur SSI :
|
|
Event Trigger Pattern – State Transition (Modèle de déclencheur
d’événement – Transition d’état) | Affiche l’état de la condition devant correspondre après la transition. | Lorsque le type de codeur est configuré sur HSC :
Lorsque le type de codeur est configuré sur SSI :
| Pour InWindowxxValue :
Pour les autres points d’événement :
|
Fournir une réponse