Définition du dispositif

Cette section présente les définitions des configurations spécifiques choisies dans la boîte de dialogue Définition du dispositif.
Pour modifier la définition d’un dispositif, sélectionnez Définition du dispositif dans la vue Présentation.

Vue Définition du dispositif – Présentation

La vue Présentation de la boîte de dialogue Définition du dispositif permet de définir un dispositif ou de modifier la définition d’un dispositif.
Exemple de vue Définition du dispositif – Présentation
La vue Présentation comprend les paramètres suivants :
Paramètres de la vue Présentation
Paramètre
Définition
Choix disponibles
Device Type (Type de dispositif)
Affiche la référence et le type du dispositif.
Spécifique au dispositif
Name (Nom)
Entrez un nom de dispositif conforme à la norme IEC 61131.
Si un caractère incorrect est saisi dans ce champ ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère.
Toutes les valeurs valables
Description
Entrez la description du dispositif.
Toutes les valeurs valables
Slot (Emplacement)
Spécifiez le numéro de logement du dispositif. Seuls les logements entre 1 et le nombre maximal de dispositifs d’E/S sont valides selon la plate-forme.
Lors de la création du dispositif, le numéro de logement est par défaut la première position de logement disponible.
Lorsque l’automate est remplacé par un automate prenant en charge un nombre d’E/S maximal plus petit, la valeur de logement actuelle peut ne plus être valable.
1 à 32
Series (Série)
Spécifie la série du dispositif.
Spécifique au dispositif
Revision (Révision )
Définit les révisions majeures et mineures du dispositif. La plage valide pour la révision mineure est comprise entre 1 et 255.
Spécifique au dispositif
Electronic Keying (Détrompage électronique)
Définit le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans votre projet au dispositif installé. En cas d’échec du détrompage, un défaut se produit.
ATTENTION:
Soyez prudent lors de l’utilisation de la fonction de désactivation du détrompage. Une utilisation incorrecte de cette option peut aboutir à des blessures graves voire mortelles, des dégâts matériels ou des pertes financières. Il est fortement recommandé de ne pas utiliser la fonction de désactivation du détrompage. Si vous désactivez le détrompage, vous devez vous assurer que le dispositif utilisé est capable de répondre aux exigences fonctionnelles de l’application.
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez la publication LOGIX-AT001, « Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique ».
  • Correspondance exacte
  • Module compatible
  • Désactiver le détrompage
Connection (Connexion)
Spécifiez le type de données transférées entre le dispositif et l’automate.
Pour l’option Écoute seule, l’automate et le dispositif établissent une communication sans que l’automate n’envoie de configuration ou de données de sortie au dispositif. Une connexion intégrale aux données d’entrée est établie, mais elle dépend de la connexion entre l’automate propriétaire et le dispositif.
  • Données
  • Données d’écoute seule
  • Données avec événements
  • Données d’écoute seule avec événements
Encoder Type (Type de codeur)
Spécifiez le type de codeur utilisé par le module.
  • HSC
  • SSI

Vue Définition du dispositif – Définir le compteur

La vue Définir le compteur permet de définir les paramètres du compteur lorsque le type de codeur est configuré sur HSC.
Exemple de vue Définition du dispositif – Définir le compteur
La vue Définir le compteur comprend les paramètres suivants :
Définir le compteur – Paramètres
Paramètre
Définition
Choix disponibles
Mode
Définit le mode dans lequel le compteur fonctionne.
  • Comptage/Direction externe
  • Comptage/Direction interne
  • Impulsions vers le haut/vers le bas
  • Quadrature X1
  • Quadrature X2
  • Quadrature X4
Invert Input A (Inverser l’entrée A)
Détermine s’il faut inverser l’entrée A.
Ce paramètre n’est disponible que lorsque le mode Compteur est configuré sur Comptage/Direction externe, Comptage/Direction interne ou Impulsions vers le haut/vers le bas.
  • Désactivé – Ne pas inverser l’entrée.
  • Sélectionné – Inverser l’entrée.
Invert Input B (Inverser l’entrée B)
Détermine s’il faut inverser l’entrée B.
Ce paramètre n’est disponible que lorsque le mode Compteur est configuré sur Comptage/Direction externe, Comptage/Direction interne ou Impulsions vers le haut/vers le bas.
  • Désactivé – Ne pas inverser l’entrée.
  • Sélectionné – Inverser l’entrée.
Invert Input A, B (Inverser l’entrée A, B)
Détermine s’il faut inverser l’entrée AB.
Ce paramètre n’est disponible que lorsque le mode Compteur est configuré sur Quadrature X1 ou X2 ou Quadrature X4.
  • Désactivé – Ne pas inverser l’entrée.
  • Sélectionné – Inverser l’entrée.
Input Z Function (Fonction Entrée Z)
Définit la fonction de l’entrée Z.
Chaque fonction compteur (Réinitialiser, Stocker, Charger, Maintenir) ne peut être déclenchée que par une seule entrée.
Par exemple, si vous sélectionnez la fonction Entrée Z comme « Réinitialiser, Maintenir », les options qui contiennent « Réinitialiser » et « Maintenir » ne peuvent pas être sélectionnées pour la fonction Entrée00.
Si vous sélectionnez une option quelconque pour la fonction Entrée Z, la fonction Entrée00 sera automatiquement définie sur Non utilisé.
  • Non utilisé
  • Maintien
  • Charger
  • Charger, maintenir
  • Réinitialiser
  • Réinitialiser, maintenir
  • Stocker
  • Stocker, maintenir
  • Stocker, charger
  • Stocker, charger, maintenir
  • Stocker, réinitialiser
  • Stocker, réinitialiser, maintenir
Invert Input Z (Inverser l’entrée Z)
Détermine s’il faut inverser l’entrée Z.
  • Désactivé – Un front montant sur l’entrée Z déclenche les fonctions compteur.
  • Sélectionné – Un front descendant sur l’entrée Z déclenche les fonctions compteur.
Input00 Function (Fonction Entrée00)
Définit la fonction pour Entrée00.
Chaque fonction compteur (Réinitialiser, Stocker, Charger, Maintenir) ne peut être déclenchée que par une seule entrée.
Par exemple, si vous sélectionnez la fonction Entrée Z comme « Réinitialiser, Maintenir », les options qui contiennent « Réinitialiser » et « Maintenir » ne peuvent pas être sélectionnées pour la fonction Entrée00.
Si vous sélectionnez une option quelconque pour la fonction Entrée Z, la fonction Entrée00 sera automatiquement définie sur Non utilisé.
  • Non utilisé
  • Maintien
  • Charger
  • Charger, maintenir
  • Réinitialiser
  • Réinitialiser, maintenir
  • Stocker
  • Stocker, maintenir
  • Stocker, charger
  • Stocker, charger, maintenir
  • Stocker, réinitialiser
  • Stocker, réinitialiser, maintenir
Invert Input00 (Inverser l’entrée00)
Détermine s’il faut inverser Entrée00.
  • Désactivé – Un front montant sur Entrée00 déclenche les fonctions compteur.
  • Sélectionné – Un front descendant sur Entrée00 déclenche les fonctions compteur.

Vue Définition du dispositif – Définir le compteur (Écoute seule)

La vue Définir le compteur permet de définir les paramètres du compteur lorsque le type de codeur est configuré sur HSC et la connexion sur Données d’écoute seule.
Exemple de vue Définition du dispositif – Définir le compteur (Écoute seule)
La vue Définir le compteur (Écoute seule) comprend les paramètres suivants :
Définir le compteur (Écoute seule) – Paramètres
Paramètre
Définition
Choix disponibles
Input00 is used for Reset, Store, Load, or Hold (Entrée00 est utilisé pour la réinitialisation, le stockage, le chargement ou le maintien)
Détermine s’il faut utiliser Entrée00 pour déclencher les fonctions compteur.
  • Désactivé – Ne pas utiliser Entrée00 pour la réinitialisation, le stockage, le chargement ou le maintien
  • Sélectionné – Utiliser Entrée00 pour la réinitialisation, le stockage, le chargement ou le maintien

Vue Définition du dispositif – Définir SSI

La vue Définir SSI permet de définir les paramètres SSI lorsque le type de codeur est configuré sur SSI.
Exemple de vue Définition du dispositif – Définir SSI
La vue Définir SSI comprend les paramètres suivants :
Définir SSI – Paramètres
Paramètre
Définition
Choix disponibles
Enable Store via Input00 (Activer le stockage via Entrée00)
Définit si la fonction Stocker est déclenchée avec Entrée00.
  • Désactivé – La fonction Stocker n’est pas déclenchée avec Entrée00.
  • Sélectionné – La fonction Stocker est déclenchée avec Entrée00.
Invert Input00 (Inverser l’entrée00)
Définit s’il faut inverser l’entrée indiquée.
  • Désactivé – Un front montant sur Entrée00 déclenche la fonction Stocker.
  • Sélectionné – Un front descendant sur Entrée00 déclenche la fonction Stocker.

Vue Définition du dispositif – Définir SSI (Écoute seule)

La vue Définir SSI permet de définir les paramètres SSI lorsque le type de codeur est configuré sur SSI et la connexion sur Données d’écoute seule.
Exemple de vue Définition du dispositif – Définir SSI (Écoute seule)
La vue Définir SSI (Écoute seule) comprend les paramètres suivants :
Définir SSI (Écoute seule) – Paramètres
Paramètre
Définition
Choix disponibles
Enable Store via Input00 (Activer le stockage via Entrée00)
Définit si la fonction Stocker est déclenchée avec Entrée00.
  • Désactivé – La fonction Stocker n’est pas déclenchée avec Entrée00.
  • Sélectionné – La fonction Stocker est déclenchée avec Entrée00.

Vue Définition du dispositif – Définir les fenêtres

La vue Définir les fenêtres permet de définir les paramètres des fenêtres.
Cette vue n’est pas disponible lorsque la connexion est configurée sur Données d’écoute seule.
Exemple de vue Définition du dispositif – Définir les fenêtres
La vue Définir les fenêtres comprend les paramètres suivants :
Définir les fenêtres – Paramètres
Paramètre
Définition
Choix disponibles
Window (Fenêtre)
Fenêtre à laquelle cette configuration s’applique
0 à 3
Mode
Définit le compteur ou la variable SSI utilisé(e) pour la fenêtre.
Options pour le mode HSC :
  • Comptage
  • Comptage échelonné
  • Fréquence
  • Fréquence échelonnée
  • Fréquence moyenne
  • Fréquence moyenne échelonnée
  • Largeur d’impulsion
  • Largeur moyenne d’impulsion
  • Accélération
  • Accélération moyenne
  • Accélération échelonnée
  • Accélération moyenne échelonnée
Options pour le mode SSI :
  • Données

Vue Définition du dispositif – Affectations de sortie

La vue Affectations de sortie permet de définir le mode de fonctionnement des sorties.
Exemple de vue Définition du dispositif – Affectations de sortie
La vue Affectations de sortie comprend les paramètres suivants :
Affectations de sortie – Paramètres
Paramètre
Définition
Choix disponibles
Output (Sortie)
Sortie à laquelle cette configuration s’applique.
0 à 1
Selected Mode (Mode sélectionné)
Définit le mode dans lequel la sortie fonctionne.
  • Désactivé
  • Controlled by Window (Contrôlé par fenêtre)
  • Modulation de largeur d’impulsion
  • Impulsion déclenchée

Vue Définition du dispositif – Événements

La vue Événements permet de définir les paramètres d’événements.
Cette vue n’est pas disponible lorsque la connexion est configurée sur Données ou Données d’écoute seule.
Exemple de vue Définition du dispositif – Événements
La vue Événements comprend les paramètres suivants :
Événements – Paramètres
Paramètre
Définition
Choix disponibles
Eventxx – User Defined Data x (Événementxx - Données définies par l’utilisateur x)
Associe les instances de données définies par l’utilisateur aux événements du module. Vous pouvez choisir jusqu’à trois instances pour chaque événement.
Lorsque le type de codeur est configuré sur HSC :
  • Pas de données supplémentaires
  • Comptage stocké
  • Comptage échelonné
  • Comptage stocké échelonné
  • Fréquence
  • Fréquence moyenne
  • Fréquence stockée
  • Fréquence échelonnée
  • Fréquence moyenne échelonnée
  • Fréquence stockée échelonnée
  • Largeur d’impulsion
  • Largeur moyenne d’impulsion
  • Largeur d’impulsion stockée
  • Accélération
  • Accélération moyenne
  • Comptage
  • Nombre de tours
  • Nombre de tours stockés
  • Accélération stockée
  • Accélération échelonnée
  • Accélération stockée échelonnée
  • Accélération moyenne échelonnée
Lorsque le type de codeur est configuré sur SSI :
  • Pas de données supplémentaires
  • Données
  • Données stockées
  • Données brutes
  • Données brutes stockées
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal