Présentation

La vue Présentation permet d’afficher la définition d’un dispositif, notamment le type de dispositif, la révision, le détrompage électronique, la connexion et d’autres valeurs spécifiques au dispositif.
Exemple de vue Présentation
La vue Présentation comprend les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Series (Série)
Affiche la série du dispositif.
Revision (Révision)
Affiche la révision du dispositif.
Electronic Keying (Détrompage électronique)
Affiche le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. En cas d’échec du détrompage, un défaut se produit.
Options disponibles :
  • Correspondance exacte
  • Module compatible
  • Désactiver le détrompage
ATTENTION:
Soyez prudent lors de l’utilisation de la fonction de désactivation du détrompage. Une utilisation incorrecte de cette option peut aboutir à des blessures graves voire mortelles, des dégâts matériels ou des pertes financières. Il est fortement recommandé de ne pas utiliser la fonction de désactivation du détrompage. Si vous désactivez le détrompage, vous devez vous assurer que le dispositif utilisé est capable de répondre aux exigences fonctionnelles de l’application.
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez la publication LOGIX-AT001, « Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique ».
Connection (Connexion)
Affiche le type de connexion et le format de communication.
Encoder Type (Type de codeur)
Indique si le type de codeur sélectionné est HSC ou SSI.
Certaines options d’affectation ne sont pas disponibles selon le type de codeur sélectionné.
Output Assignments (Affectations de sortie)
Affiche le mode de fonctionnement affecté à chaque sortie.
Device Definition (Définition du dispositif)
Ouvre la boîte de dialogue Définition du dispositif pour modifier la révision, le détrompage électronique, le mode de voie et d’autres valeurs spécifiques au dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal