Développer un enregistreur de données avec une base de données ODBC
Configurez un enregistreur qui enregistre les données dans une base de données ODBC.
Exemple d’application

NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
DataLoggerODBC.zipPour qu’il s’exécute comme prévu, cet exemple de projet nécessite de configurer les paramètres ODBC.
Conditions préalables
- Obtenez les détails requis de la base de données ODBC.
- Pour développer le projet
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèleet sélectionnez .
- Créez un enregistreur de données périodique avec une base de données ODBC qui surveille la variable.
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Exemple de conception d’application

Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse