Ajouter un dispositif client
Configurez un dispositif client pour permettre le déploiement de
Applications FactoryTalk Optix
sur le réseau.- Dans la barre d’outils principale, en regard de, sélectionnez le menu déroulant du client.Exécuter
- (facultatif) DansParamètres du dispositif client, pour afficher uniquement les dispositifs clients distants actifs, activezDispositifs distants actifs.CONSEIL: Actualisez les dispositifs clients distants en sélectionnantActualiser.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Un dossier et sélectionnez.
- Un dispositifFactoryTalk®Remote Access™et sélectionnezpour ajouter un dispositif accessible depuis le réseau du dispositifFactoryTalk Remote Accesssélectionné.
- (Facultatif) DansNom, modifiez le nom du dispositif cible.IMPORTANT: Seuls les caractères alphanumériques sont autorisés dans le nom.
- DansAdresse IP, entrez l’adresse IP du dispositif cible.
- DansNom d’utilisateur, entrez le nom de l’utilisateur pour vous connecter au dispositif cible.
- Nom d’utilisateurWindows®
- Un nom d’utilisateur système :
- DOMAIN\, pour les utilisateurs de domaine.username
- , pour les utilisateurs locaux sur des dispositifs associés à un domaine..username
- , pour les utilisateurs locaux sur des dispositifs qui n’appartiennent pas à un domaine.username
- Nom d’utilisateur Linux
- Un nom d’utilisateur administrateur.
IMPORTANT: Un mot de passe doit être configuré pour l’utilisateur sur le dispositif cible. - (Facultatif) DansChemin de destination, entrez le chemin du dispositif cible pour déployer l’application.CONSEIL: Le chemin de destination de déploiement par défaut est%localappdata%. La définition d’un chemin personnalisé est utile lorsque la partitionC:\du dispositif client est protégée en écriture.NOTE: Vous ne pouvez déployer qu’un seul projet. Par conséquent, toute application précédemment déployée vers leChemin de destinationretire le chemin de la destination par défaut, et toute application précédemment déployée vers la destination par défaut retire leChemin de destination.NOTE: LeChemin de destinationest uniquement destiné aux dispositifs clientsWindowsexécutantFactoryTalk Optixen tant qu’application.Le Chemin de destinationn’est pas pris en charge lors du déploiement deFactoryTalk Optixexecuté en tant que service.
- (Facultatif) SélectionnezChiffrer le projet sur le dispositifpour chiffrer le projet déployé sur le dispositif cible.Pour plus d’informations, consultez Chiffrement de projet sur un dispositif client.
- (Facultatif) SélectionnezTélécharger le projet source sur le dispositifpour télécharger le projet source sur le dispositif cible.CONSEIL: Télécharger le projet source sur le dispositif cible vous permettra plus tard de le transférer du dispositif cible vers l’ordinateur de développement. Pour plus d’informations, consultez Ouvrir un projet.
- ChoisissezSélectionnerpour sélectionner le dispositif client cible.
Fournir une réponse