Chiffrement de projet sur un dispositif client
Chiffrez les projets sur n’importe quel dispositif où le FactoryTalk Optix Update Server est installé.
Étendue du chiffrement
Les fichiers
YAML
de projet, qui représentent le modèle d’information du projet, sont transférés sous forme de fichiers binaires chiffrés sur les dispositifs clients. Pour plus d’informations, consultez Format de source de projet.Par défaut, les composants d’émulateur sont chiffrés. Vous ne pouvez pas désactiver le chiffrement des composants d’émulateur.
Opération de chiffrement
Les dispositifs clients génèrent des clés de chiffrement publiques en fonction du matériel actuel et des clés
Windows
. Les clés de chiffrement publiques dans EncryptionKey.bin
sont stockées sur les dispositifs clients du dossier Runtime
. L’application chiffrée est liée au matériel spécifique du dispositif client.Les projets chiffrés ne peuvent pas être copiés ou exécutés sur un autre dispositif client. L’exportation d’un projet chiffré vers un dispositif USB ou un dossier ne chiffre pas le projet compilé.
CONSEIL:
Vous pouvez charger des projets chiffrés à partir d’un dispositif lors de l’ouverture d’un projet, même si vous êtes connecté à une autre organisation que celle ayant servi à développer le projet. Pour plus d’informations, consultez Ouvrir un projet.
Fournir une réponse