Ouvrir un projet
Ouvrez des projets à partir d’un dossier local, d’un réseau partagé ou d’un référentiel source.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez.ProjetLa page de démarrage s’ouvre.
- SélectionnezOuvrir.
- En haut de la page, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Récent. Accédez au projet à ouvrir et sélectionnez-le.CONSEIL: Lorsque vous ouvrez un projet récent, affichezTousles projets ou uniquement les projets marqués commeLocalouDistantaprès application duFiltre. Sélectionnez la flèche pour ordonner les projets en fonction de la date et heure de modification des projets la plus récente.CONSEIL: Lorsque vous naviguez pour accéder aux projets, vous pouvez sélectionner le fichier de projet (.optix) ou le fichier de projet exporté (.optix.z) à ouvrir. Pour plus d’informations sur l'exportation de projets vers des fichiers, consultez la rubrique Exporter un projet.
- Distant. SélectionnezDistant, pour sélectionner le projet à ouvrir ou saisissez une URL pour accéder à un projet distant :
- URL distante. Saisissez l’URL de votre référentiel distant. Il s’agit de l’emplacement URL sur lequel le projet est stocké à distance. Si vous ne connaissez pas l’URL, demandez-la à votre administrateur système.
- Emplacement. Sur votre ordinateur local, saisissez le dossier où enregistrer et valider les modifications avant de les transférer vers le référentiel distant. L’emplacement par défaut est. SélectionnezC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixpour rechercher un autre emplacement.Parcourir les fichiersCONSEIL: Si vous vous connectez àFactoryTalk Optixet à une solution de contrôle de version prise en charge, la page de démarrage affiche automatiquement tous les référentiels potentiels auxquels vous pouvez accéder avec votre compte de contrôle de version et tous les projets que vous pouvez ouvrir. Si vous vous connectez à une solution de contrôle de version,FactoryTalk®Hub™synchronise les référentiels.
- SélectionnezOuvrir. « Ouverture du projet à distance » s’affiche dans la barre d’état et le nouveau projet s’ouvre avec le même nom que le référentiel distant.
- Charger depuis le dispositif. Sélectionnez le dispositif à partir duquel charger le projet sur l’ordinateur de développement, sélectionnezSe connecter, puis :
- Si nécessaire, entrez le mot de passe.
- (Facultatif) Sélectionnez les fichiers d’application à charger.
- (Facultatif) Modifiez la destination du projet.
- SélectionnezOK.
Pour plus d’informations sur la conservation des données dans les stockages de rétentivité chargés à partir du dispositif, reportez-vous à la section Gérer les données chargées à partir d’un dispositif.Pour plus d’informations sur le téléchargement de projets sources sur des dispositifs clients, reportez-vous à la section Ajouter un dispositif client.
- Si le projet a été créé à l’aide d’une version précédente deFactoryTalk Optix Studio,Mise à niveau du projets’ouvre et effectue la mise à jour vers la dernière version. SélectionnezMettre à niveaupour mettre à niveau le projet et l’ouvrir.
Le projet s’ouvre. Si un projet a déjà été ouvert, il s’ouvre dans une nouvelle instance de
FactoryTalk Optix Studio
.récent
distant
récent
local
Fournir une réponse