Créer un projet
Un projet contient les éléments composant une
Application FactoryTalk Optix
. Vous pouvez créer un projet local ou un projet à partir d’un emplacement distant.- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez.ProjetLa page de démarrage s’ouvre.
- SélectionnezNouveau.
- Pour créer un projet local, sélectionnez le type de projet :
- Par défaut. Créez un projet avec toutes les catégories configurées et une fenêtre principale dansVue de projet.
- OptixPanel. Créez un projet avec toutes les catégories configurées et une fenêtre principale dansVue de projet, en plus de :
- Un objetSystèmeavec un widgetFT Remote Accesspréconfiguré pour demander l’accès au serveur FactoryTalk Remote Access et l’aide de l’application FactoryTalk Remote Access.
- Un dossierSettingsWidgetscontenant les widgetsParamètres réseau,Paramètres du dispositif,Date et HeureetCharger l’application.
- Une fenêtre principale qui s’affiche et vous permet de parcourir les widgets par défaut lors de l’exécution et de placer votre propre contenu sur la page d’accueil de la fenêtre.
- Changement automatique de langue pour les widgets.
- Clavier virtuel activé
CONSEIL: Les noms des modèles sont définis par l’utilisateur. S’il existe plusieurs modèles, faites défiler vers la droite pour parcourir les modèles et sélectionner celui souhaité.Pour créer un projet vide sans contenu par défaut, dansOptions FactoryTalk Optix Studio, sélectionnezMode Avancé, puis redémarrezFactoryTalk Optix Studioafin de sélectionnerVidesur la page de démarrage. Consultez la rubrique Définir les options. - DansNom, entrez le nom du projet.
- DansEmplacement, entrez le chemin d’accès au projet.L’emplacement par défaut est. SélectionnezC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixpour rechercher un autre emplacement.Parcourir les fichiers
- (Facultatif) SélectionnezUtiliser le contrôle de version.Lorsque le contrôle de version est activé, vous pouvez sauvegarder l’état de votre projet vers un référentiel local et transférer les modifications locales vers un référentiel distant.CONSEIL: Pour utiliser le contrôle de version, les noms de projet et de référentiel FactoryTalk Optix doivent correspondre. Les noms des projets et des référentiels doivent contenir uniquement des caractères alphanumériques, des chiffres, des points, des tirets et des traits de soulignement.
- (facultatif) SélectionnezChiffrer les secretsafin de chiffrer les mots de passe de projet, les objets personnalisés avec un type de donnéesPasswordet les fichiersYAMLqui représentent le modèle d’information du projet.Pour activer l’optionChiffrer les secrets, connectez-vous àFactoryTalk Hub. Pour plus d’informations, consultez Chiffrement des secrets du projet.
- SousDéfinir la taille principale de fenêtre, spécifiez la largeur et la hauteur de la fenêtre principale lorsque vous créez des projets. Acceptez la taille de la fenêtrePersonnaliserpar défaut, saisissez une nouvelleLargeuretHauteurpour une nouvelle taille de fenêtre personnalisée, ou sélectionnez une taille de fenêtre préconfigurée ou un OptixPanel si vous êtes en train de créer un projet OptixPanel.La taille de fenêtre personnalisée par défaut est 400 x 400 pixels.
- SélectionnezCréer.
- (Facultatif) Pour créer un projet à partir d’un emplacement distant :
- SélectionnezDistant.
- DansURL distante, entrez l’URL de votre dispositif distant fourni par votre administrateur système pour spécifier le projet distant que vous souhaitez ouvrir.
- DansEmplacement, saisissez le dossier sur votre ordinateur local dans lequel vous enregistrerez et validerez les modifications avant de les transférer vers le référentiel distant.
- SélectionnezOuvrir.Si vous êtes connecté àFactoryTalk Optix, vous n’avez pas besoin de connaître l’URL distanteou l’Emplacement.Créer un nouveau projetaffiche automatiquement tous les référentiels potentiels accessibles avec votre compte GitHub et tous les projets à distance que vous pouvez ouvrir.Ouverture du projet à distances’affiche dans la barre d’état et le nouveau projet s’ouvre avec le même nom que le référentiel distant.
Le nouveau projet s’ouvre. Si un projet existant a déjà été ouvert, il s’ouvre dans une nouvelle instance de
FactoryTalk Optix
.projet
optixpanel
par défaut
vide
taille de fenêtre
contrôle de version
Fournir une réponse