Chiffrement des secrets du projet
Chiffrez les données sensibles contenues dans les projets d’une organisation spécifique.
Conditions requises
Pour chiffrer les secrets de projet lors de la création d’un projet ou de l’enregistrement d’un projet existant :
- Connectez-vous àFactoryTalk HubdansFactoryTalk Optix Studio.
- Assurez-vous de faire partie d’une organisation.
- SélectionnezChiffrer les secrets.
Étendue du chiffrement
FactoryTalk Optix
:- Chiffre les mots de passe dans les projets.
- Chiffre les objets personnalisés avec le DataType Password.
- Dans les fichiersYAMLdu projet, qui représentent le modèle d’information du projet, remplace les nœudsValuepar des nœudsSecretValueavec des valeurs de texte chiffrées.
Projets avec des secrets chiffrés
FactoryTalk Optix
gère les projets chiffrés de plusieurs façons :- Lorsque vous n’avez pas accès à l’organisation ayant servi à créer un projet chiffré, l’ouverture du projet remplace tous les secrets du projet par des espaces vides.
- L’enregistrement d’un projet chiffré sous forme de projet non chiffré retire tous les secrets.CONSEIL: Les mots de passe des utilisateurs ne sont pas considérés comme des secrets et ne sont pas chiffrés avec la clé FactoryTalk Hub.
- Le déploiement d’un projet chiffré vers un client non chiffré affiche un message d’avertissement. Pour plus d’informations, consultez Chiffrement de projet sur un dispositif client.
- Le collage d’un objet depuis un projet chiffré vers un projet non chiffré remplace tous les secrets par des espaces vides.
- L’ajout d’un objet aux bibliothèques de modèles dans un projet chiffré remplace tous les secrets par des espaces vides.
- Le collage d’un mot de passe sous forme de texte dans le presse-papiers est désactivé dans les projets chiffrés.
chiffrement
Fournir une réponse