Propriétés du module - Général pour FLEX E/S (I/O)

Utilisez cet onglet pour créer et configurer des modules I/O résidant sur le réseau ControlNet. Cet onglet vous permet de sélectionner un module et de définir ses propriétés. Pour créer un module FLEX I/O, le module parent doit être adaptateur FLEX I/O.
Une fois que vous avez sélectionné un module I/O FLEX dans la boîte de dialogue Sélectionner le module, la boîte de dialogue Propriétés du module s'affiche. Dans cet onglet, vous pouvez :
  • consulter la référence catalogue et la description du module en cours de création ;
  • afficher le fournisseur du module en cours de création
  • afficher le nom du module parent ;
  • entrer le nom du module
  • entrer la description du module ;
  • sélectionner les formats de communication voulus ;
  • spécifier un numéro de révision mineure pour le module ;
  • entrer le numéro de l'emplacement du module dans le châssis ;
  • sélectionner une option de détrompage.
Paramètres
Type
Affiche le type et la description du module en cours de création (lecture seule).
Fournisseur
Affiche le fournisseur du module en cours de création (lecture seule).
Parent
Affiche le nom du module parent (lecture seule).
Nom
Entrez le nom du module.
Le nom doit être conforme à la norme CEI 1131-3. Ce champ est obligatoire et doit être rempli, sinon un message d'erreur s'affiche lorsque vous quittez l'onglet, de même que si le nom existe déjà ou que vous entrez un caractère incorrect. Si vous entrez un nom qui dépasse la longueur maximale autorisée par le logiciel, les caractères en surnombre sont ignorés.
Norme de dénomination IEC-61131
(Les noms doivent être attribués en respectant les règles décrites dans la section 2.1.2 de la norme CEI-61131.)
Un identificateur est une chaîne de lettres, de chiffres et de caractères de soulignement commençant par une lettre ou un caractère de soulignement. Les caractères de soulignement ont une signification précise dans les identificateurs (par exemple, A_BCD ne sera par interprété de la même façon que AB_CD). Il n'est pas possible d'avoir plusieurs caractères de soulignement consécutifs au début ou dans le milieu d'un identificateur, un identificateur ne peut se terminer par un caractère de soulignement et la distinction entre les minuscules et les majuscules n'est pas prise en compte.
CONSEIL: Dans Logix Designer, la longueur de la plupart des noms de composants est limitée à 40 caractères ou moins.
Description
Entrez la description du module (128 caractères au maximum). Vous pouvez utiliser n'importe quel caractère imprimable dans ce champ. Si vous entrez une description qui excède la longueur maximale autorisée, le logiciel ignore les caractères supplémentaires.
Format Comm
Sélectionnez le format de communication du module. Ce champ affiche la liste des formats disponibles.
Lorsque vous sélectionnez un format de communication, vous définissez également le format de configuration du module. Vous ne pouvez pas bloquer la connexion à un module Flex I/O qui est configuré pour utiliser l'optimisation du rack.
CONSEIL:
Lorsque vous avez créé un module, vous ne pouvez plus modifier le format de communication. Pour changer le format de communication, vous devez supprimer et créer à nouveau le module.
Emplacement
Entrez le numéro de l'emplacement du module dans le châssis. Les numéros d'emplacement valides sont numérotés de 0 à 7 et leur nombre est limité par la taille du châssis. Le numéro du premier emplacement non utilisé (le premier emplacement étant le n° 0) apparaît par défaut dans ce champ.
Détrompage électronique
Détrompage électronique
Le détrompage électronique réduit le risque d’utiliser le mauvais dispositif dans un système de contrôle. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet avec le dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit.
Ces attributs sont comparés :
Attribut
Description
Fournisseur
Fabricant du dispositif.
Type de dispositif
Type général du dispositif, par exemple un module d’E/S (I/O) numérique.
Code du produit
Type spécifique de dispositif. Le
Code du produit
correspond à une référence catalogue.
Révision majeure
Nombre représentant les capacités fonctionnelles d’un dispositif.
Révision mineure
Nombre représentant les modifications du comportement dans le dispositif.
Pour plus d'informations sur le détrompage électronique, reportez-vous à la section Détrompage électronique dans le document Technique d'application des systèmes de contrôlehttp://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/logix-at001_-en-p.pdf, publication LOGIX-AT001.
État
Affiche l'état du module connu de l'automate (controller) :
Cet état :
Indique :
En attente
État transitoire pendant la procédure d'arrêt
Anormal
L'automate (controller) est incapable de communiquer avec le module
Si le statut est Anormal, l'onglet Connexion affiche le défaut.
Validation en cours
État transitoire précédant la connexion au module
Connexion en cours
État lors de l'établissement de la connexion au module
Exécution
Le module communique et tout fonctionne normalement
Fermeture
Fermeture des connexions
Inactivé
La connexion au module est bloquée
En attente
Une connexion à ce module n'a pas encore été établie pour l'une des raisons suivantes :
  • le parent n'a pas encore établi de connexion avec le module
  • le parent est bloqué
  • le parent est défectueux
Hors ligne
vous n'êtes pas en ligne
OK
Sélectionnez ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour effacer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour rendre vos modifications effectives et continuer à éditer.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate est l'automate propriétaire et,
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée).
Aide
Sélectionnez ce bouton pour obtenir de l’assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal