Utilitaire de conversion de bases de données de points héritées

Comment ouvrir l'utilitaire de conversion de base de données de points héritées ?
  • Dans le menu
    Démarrer
    de Windows, sélectionnez
    Toutes les applications > Rockwell Software > Conversion de base de données de points hérités
    .
Si vous utilisez l'un des produits suivants :
  • FactoryTalk View SE
     6.0 ou antérieure
  • RSView32
Et si vous voulez effectuer une mise à niveau vers
FactoryTalk View
 6.1 ou version ultérieure sur un système d'exploitation Windows 64 bits, utilisez l'utilitaire de conversion de base de données de points héritées pour convertir une base de données de points héritée dans un nouveau format avant d'ouvrir vos applications héritées.
Si vous voulez effectuer une mise à niveau vers
FactoryTalk View
 6.1 ou version ultérieure sur un système d'exploitation Windows 32 bits, il est inutile d'utiliser cet utilitaire. L'ouverture ou l'importation d'applications avec FactoryTalk View 6.1 ou version ultérieure sur un système d'exploitation Windows 32 bits convertit automatiquement vos bases de données de points.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal