Sélectionner l'application lors de la création des bases de données de points dans un nouveau format sur un système d'exploitation 64 bits

Après avoir sélectionné
Créer une base de données de points FactoryTalk View dans un nouveau format
, sélectionnez le type d'application à convertir.
Pour sélectionner le type d'application lors de la création des bases de données de points dans un nouveau format sur un système d'exploitation 64 bits
  1. Sélectionnez le type d'application.
  2. Entrez ou sélectionnez le répertoire des projets. Cliquez sur le bouton Parcourir ([...]) pour rechercher le répertoire contenant les projets.
  3. Sélectionnez
    Rechercher dans les sous-dossiers
    pour rechercher les projets dans les sous-dossiers du dossier de projet.
  4. Cliquez sur
    Suivant
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal