Sélectionner l'application lors de l'exportation des bases de données de points héritées à partir d'un système d'exploitation 32 bits

Après avoir sélectionné
Exporter la base de données de points
, sélectionnez l'application à convertir.
Pour sélectionner l'application lors de l'exportation de bases de données de points hérités à partir d'un système d'exploitation Windows 32 bits
  1. Sélectionnez le type d'application que vous souhaitez convertir.
  2. Entrez ou sélectionnez le répertoire des projets. Cliquez sur le bouton
    Parcourir
    ([...]) pour rechercher le répertoire contenant les projets.
  3. Sélectionnez
    Rechercher dans les sous-dossiers
    pour rechercher les projets dans les sous-dossiers du dossier de projet.
  4. Cliquez sur
    Suivant
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal